请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010015 您好!
我们将 TIDA-010015设计用于500W 电源设计。
我们使用 LLC IC UCC256402A。
我们面临的问题如下
1) 1)当我们步进0A 至10A、然后单元重新启动时、可能会发生瞬态响应。
2)高于24*15A= 360W 设备在通电1或2分钟后重新启动。 在 LLC IC 损坏(VCC 引脚)上持续5至10分钟后的15A 电流。
在230VAC 24VDC*15A 时低于某个波形
设计计算器。
您能帮助我们解决这个问题吗?
报
Vivek