This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 跨导放大器的增益

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1136347/gain-of-transconductance-amplifier

您好!

输入为电流的跨导放大器的术语增益究竟是什么意思?

例如、在 LTC6268-10的数据表中、有以下概念:

"这是一款解补偿运算放大器、具有10倍增益稳定性"

输入信号(电流)来自光电倍增器(某种光电二极管)。

还有反馈电阻器 RF。

如何计算增益?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    它们指的是"噪声增益"、这是施加到 IN+的小信号的输出增益。 跨阻电路中的运算放大器在低频和直流条件下具有1V/V 的电压增益。 但是、光电二极管的输入电容和 RF 上的反馈电容可用于在高频下设置更高的增益。 为了使放大器电路稳定、这个较高的增益需要>10V/V。 噪声增益取决于电路本身、而不是信号的施加位置。

    以下文章可帮助您更详细地解释互阻抗放大器的稳定性、以供您参考: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Op-Amp-Bandwidth-for-Transimpedance-Amplifiers.pdf

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    谢谢。

    对于反相运算放大器、直流处的增益为-R2/R1。

    对于同相运算放大器、直流增益为1+R2/R1。

    在我的示例中 、输出和负输入之间有一个已知值的 R2、假设"光电二极管"连接到负输入。 正输入处于给定的偏置。 如何检查此类电路在直流电时是否稳定?

    此致

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我在另一个论坛上找到的一篇文章中、作者提出了一个标准来评估包含运算放大器的特定电路的稳定性。

    下面是这个标准:"为了实现无条件稳定性、噪声增益曲线必须与开环响应相交、并且净斜率小于12dB/倍频程(20dB/十倍频程)"

    我已尝试使用此标准检查我的设置。

    以下是我的 LTSpice 设置(不确定是否正确):

    之所以选择 LTSpice、是因为运算放大器来自模拟器件。

    第一个运算放大器-来自用例、第二个运算放大器-以便在同一个图上具有开环增益。

    光电器件无源器件建模为 RD||CD (目前不确定参数是否正确)。

    下面是仿真:

    根据该图(如果设置正确)、电路是稳定的、因为闭环增益跨越斜率小于20dB/十倍频程的开环增益。 BTW 交叉点的斜率为负、因此电路似乎根本不应存在稳定性问题。

    我是否正确使用(1)仿真设置和(2)电路稳定性结论?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

     它看起来与上一篇文章中的图像不同。 您能否在新回复中重新插入两张以上的图片?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    其中包括:

    仿真设置:

    仿真结果:

    此致

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

     我向您发送了一封私人邮件。

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    我回答了你。

    此致、

    帕维尔