This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:RTCT 引脚

Guru**** 2769885 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1137308/tida-01505-rtct-pin

器件型号:TIDA-01505
主题中讨论的其他器件:UCC28C43

Q15晶体管是否需要连接到电路中? 如果不是、该参数 Q15会产生什么负面影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    是的、这是必需的。 Q15将作为缓冲器添加斜率补偿。 C67

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    感谢您的回复。 我正在寻找以下问题的答案。

    1) 1)我能否获得有关初级侧调节斜率补偿的更多详细信息、以及在参考文档中如何推导出以下公式?  

    2) 2)电路 R26和 C31中使用的定时电阻器和电容器的计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    1)对于1)、当占空比超过50%时、需要斜坡补偿以抑制次谐波振荡。  

    通过实验调整组件值。  Q15是电压跟随器、R63为 Q15提供负载、选择1k 作为经验法则来偏置发射极电流。 C67是可选的(用于直流去耦)。 R71和 R72构成从 RT/CT 引脚到 CS 引脚的电阻分压器、R72的值越大、添加的补偿就越大。 R71的值在转换器以50V 输入运行的条件下进行调节、直到次谐波振荡消失。

    2)对于2) C26和 C31、设置振荡器频率。 您可以在 UCC28C43数据表中检查计算结果以进行计算。

    www.ti.com/.../ucc28c43.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xun、

    如数据表中所述、C31的范围应为 220pF 至4.7nF。 但参考 C31为1000pF。 您能不能建议他们是如何考虑这个值的。   

    我在前面提到 的公式中寻找答案是推导出的。 如果有任何与此问题相关的参考文档。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suma、

    选择1000pF (1nF)时没有特别考虑、两者之间的任何值都是可以的。  1nF 是一个标准值可供选择。

    斜率补偿公式根据 数据表第30页的公式(33)进行计算

    www.ti.com/.../ucc28c43.pdf