Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28780, UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC28070、 UCC28780、 UCC28782
大家好、
你好。
我们的客户制造了多 块 TIDA-01622电路板。 只有部分工作正常。 对于不工作的器件、未观察到输出。 RUN 引脚不会变为高电平。 这是尽管 Vref 引脚在5和0V 之间切换。 VDD 与 slu982中的图3所述相同。
对于正在工作的人员、他们的工作电压为220Vac 50Hz。 但它们必须在 TIDA-01622原理图中未显示该电阻器。 这是必需的吗?