This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01622:制造的电路板无法正常工作

Guru**** 2760015 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28780, UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1025083/tida-01622-fabricated-boards-not-working

器件型号:TIDA-01622
主题中讨论的其他器件: UCC28070UCC28780UCC28782

大家好、

你好。

我们的客户制造了多 块 TIDA-01622电路板。 只有部分工作正常。 对于不工作的器件、未观察到输出。 RUN 引脚不会变为高电平。 这是尽管 Vref 引脚在5和0V 之间切换。 VDD 与 slu982中的图3所述相同。

对于正在工作的人员、他们的工作电压为220Vac 50Hz。 但它们必须在子卡上的无安装 C7上的 Vo 处插入一个低值预载电阻器。  TIDA-01622原理图中未显示该电阻器。  这是必需的吗?  如果没有该电阻器、它们会观察到电源模块输出持续无法启动/调节。  

此外、原理图与 TIDA-01622相同、但子卡上未安装 C7上的预加载电阻除外。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    感谢您的深入介绍、我想知道某些电路板是否正常工作、是否有一些电路板不工作、您是否需要对 PCB 焊接进行完整性检查、以查看是否存在任何相关问题、

    对于需要预载的条件、请检查转换器是否在开路负载下进入承受模式

    以防止控制器持续卡在生存模式、或在 SBP 和生存模式之间切换
    模式下、可以考虑有关到 VDD 的辅助电源输送路径的一些指导原则:
    1.调节 VO 下的正常 VVDD 电平必须远离11V 阈值。
    2. VDD 电容不应过大、但设计的尺寸应足以在最长的 VO 软启动时间内保持 VVDD > VVDD (off)。3. 与辅助整流器二极管(DAUX)串联的限流电阻(RVDD1)不应太大、
    因此、具有较低串联阻抗的传输路径有助于 VDD 电容器充电速度更快。
    4.确保的辅助绕组(NAUX)和次级绕组(NS)之间的耦合良好
    变压器。

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您仔细阅读下面的 Max.below 是客户的逐字回复。

    "我们确实在审查焊接工艺。 为了防止控制器卡住、在第2和第3点、您能为我们提供 RVDD1和 VDD 电容器的一些值吗? 因为我们已经根据参考设计制造了电路板、但它不能在声称的规格下工作。"

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    上述规则适用于 RVDD1和 VDD 选择、实际值应基于调试。 但是、1R 和2.2uF 可以作为调试的起点、除此之外、变压器绕组设计和布置也很重要、因为耦合会对 VCC 电压产生重大影响。  您可以使用 Wurth 的磁性设计 P/N 750343803作为参考、联系窗口为 Hedy.He@we-online.com

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    客户仍然遇到电源模块反复无法启动的问题。 附加了一些 HVG 和 FB 引脚电压图像。 希望这些能提供更多见解。

    他们已经尝试了所建议的方法、将 VDD 电容减小到接近2.2uF、但仍然没有很大的改进。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    对于此设计、您能否帮助我们向客户发送 PCB 文件(Altium PCB)和主变压器进行完整性检查、然后才能得出结论、因为所有这些对于电路调试至关重要。 对于 UCC28070详细说明引脚操作、我可能需要让 UCC28070 AE Jaden 参与进来、作为解决此问题的备份。

    BR

    最大  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    基本而言,初级低侧 MOSFET VDS、变压器初级绕组电流、VDD 电压是确定发生了什么保护的起点所必需的,下面是一个应用手册,详细描述了我们在过去遇到的所有启动问题。 希望这能帮助您解决这个问题、并更好地了解 ACF 和我们的控制器控制策略。

    《调试 UCC28780 ACF 转换器启动问题》(TI.com)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我刚刚向您发送了一封有关客户所请求设计文件的单独电子邮件。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我们将对原理图进行审阅和 PCB 检查、下周再见! 谢谢!

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    原理图和 PCB 与原始设计完全相同、只需复制粘贴即可、然后我想检查变压器设计以查看是否存在任何不匹配。 您能否向我们分享变压器详细设计、UCC28780也是旧款 ACF 控制器、新的更新版本 UCC28782具有更好的特性和简化的设计。 请查看最新设计 https://www.ti.com/tool/UCC28782EVM-030

    以了解更多信息。

     

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    你好。

    对延迟答复表示歉意。 客户刚刚发送了最新更新。 它们的电源适配器现在可以工作、但变压器在无负载时会产生可闻的嗡嗡声。 它们添加了多个输出电容器、但没有任何效果。 他们注意到快速开关会在 Vo 线路上产生较大的电压尖峰。 一旦设备可用、他们就会为我们提供图像。

    如果您知道原因是什么、请告诉我。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art

    对于可闻噪声、您能否在可闻噪声发生时发送开关波形、除了开关频率、请确保变压器已完全消失。 这将有助于降低可闻噪声。   

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    似乎我们已经收到您的反馈了很多天、我假设您已经解决了此问题、如果没有其他请求、我将关闭此 TT。  

    BR

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我也没有收到客户的反馈。 现在可以关闭。 我将再次引用此主题、以防他们返回给我们。

    谢谢、此致、

    艺术