主题中讨论的其他器件: UCC28070、 UCC28780、 UCC28782
大家好、
你好。
我们的客户制造了多 块 TIDA-01622电路板。 只有部分工作正常。 对于不工作的器件、未观察到输出。 RUN 引脚不会变为高电平。 这是尽管 Vref 引脚在5和0V 之间切换。 VDD 与 slu982中的图3所述相同。
对于正在工作的人员、他们的工作电压为220Vac 50Hz。 但它们必须在 TIDA-01622原理图中未显示该电阻器。 这是必需的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
你好。
我们的客户制造了多 块 TIDA-01622电路板。 只有部分工作正常。 对于不工作的器件、未观察到输出。 RUN 引脚不会变为高电平。 这是尽管 Vref 引脚在5和0V 之间切换。 VDD 与 slu982中的图3所述相同。
对于正在工作的人员、他们的工作电压为220Vac 50Hz。 但它们必须在子卡上的无安装 C7上的 Vo 处插入一个低值预载电阻器。 TIDA-01622原理图中未显示该电阻器。 这是必需的吗? 如果没有该电阻器、它们会观察到电源模块输出持续无法启动/调节。
此外、原理图与 TIDA-01622相同、但子卡上未安装 C7上的预加载电阻除外。
谢谢、此致、
艺术
您好、Art
感谢您的深入介绍、我想知道某些电路板是否正常工作、是否有一些电路板不工作、您是否需要对 PCB 焊接进行完整性检查、以查看是否存在任何相关问题、
对于需要预载的条件、请检查转换器是否在开路负载下进入承受模式
以防止控制器持续卡在生存模式、或在 SBP 和生存模式之间切换
模式下、可以考虑有关到 VDD 的辅助电源输送路径的一些指导原则:
1.调节 VO 下的正常 VVDD 电平必须远离11V 阈值。
2. VDD 电容不应过大、但设计的尺寸应足以在最长的 VO 软启动时间内保持 VVDD > VVDD (off)。3. 与辅助整流器二极管(DAUX)串联的限流电阻(RVDD1)不应太大、
因此、具有较低串联阻抗的传输路径有助于 VDD 电容器充电速度更快。
4.确保的辅助绕组(NAUX)和次级绕组(NS)之间的耦合良好
变压器。
谢谢
最大
尊敬的 Art:
上述规则适用于 RVDD1和 VDD 选择、实际值应基于调试。 但是、1R 和2.2uF 可以作为调试的起点、除此之外、变压器绕组设计和布置也很重要、因为耦合会对 VCC 电压产生重大影响。 您可以使用 Wurth 的磁性设计 P/N 750343803作为参考、联系窗口为 Hedy.He@we-online.com
BR
最大
尊敬的 Art:
基本而言,初级低侧 MOSFET VDS、变压器初级绕组电流、VDD 电压是确定发生了什么保护的起点所必需的,下面是一个应用手册,详细描述了我们在过去遇到的所有启动问题。 希望这能帮助您解决这个问题、并更好地了解 ACF 和我们的控制器控制策略。
《调试 UCC28780 ACF 转换器启动问题》(TI.com)
谢谢。
尊敬的 Art:
原理图和 PCB 与原始设计完全相同、只需复制粘贴即可、然后我想检查变压器设计以查看是否存在任何不匹配。 您能否向我们分享变压器详细设计、UCC28780也是旧款 ACF 控制器、新的更新版本 UCC28782具有更好的特性和简化的设计。 请查看最新设计 https://www.ti.com/tool/UCC28782EVM-030
以了解更多信息。
BR
最大