This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:无法获取正常频谱数据

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1029552/tida-00554-failed-to-obtain-normal-spectrum-data

器件型号:TIDA-00554

尊敬的 TI 支持团队:

我们无法获得如图所示的正常频谱数据,。 问题可能出在哪呢? 以及如何处理它?

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinqin、您好!

    欢迎访问 DLP 论坛、感谢您关注 DLP 技术。

    感谢您分享 GUI 的屏幕截图。 您能否使用以下设置再次进行测量并为每次扫描上传 CSV 文件。 这将有助于我们了解问题。

    测试1 -与您共享的屏幕截图相同

    2. 测试-在上述情况下将 PGA 增益更改为1。

    测试3 -使用列扫描(非哈达玛)和 PGA 增益1进行扫描。

    请上传上述三个测试用例的 CSB 文件。

    谢谢、此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivek:

    感谢您的回复。

    我们再次使用上述设置进行了测量、并上传了上述三种测试用例的 CSV 文件、请参阅随附的文件。

    此致

    Qinqin

    e2e.ti.com/.../test-data.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinqin、您好!

    感谢您提供此数据。 请给我们几天时间进行审核、我们将发布回来。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinqin、您好!

    感谢您上传 CSV 文件。 它 确实确认捕获的数据异常。 请告诉我们您正在扫描的材料是什么?

    请确认您正在将其用作反射扫描并将样本放在窗口中。 它紧固、扫描时没有间隙或移动。

    请推动 PCB 以确保没有松动的连接,两个 PCB 都牢固固定,并且连接器中没有松动的接触。

    请使用以下设置使用以下两种不同类型的样本进行测量:

    测试条件1.

      扫描配置-列

      平均扫描数- 6.

      扫描参考选择-出厂

     背靠背扫描- 1.

    2.测试条件2.  

    扫描配置-列

      平均扫描数- 1.

      扫描参考选择-出厂

     背靠背扫描- 6.

    第二个测试将生成6个 CSV 文件。  请上传扫描的 CSV 文件。  这将帮助我了解是否存在硬件问题。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、  

    感谢你的答复。 它使我们很困惑、以至于我们无法获得正常数据。 我们使用聚四氟乙烯(PEF)作为扫描材料、通常用作漫射反射标准白板。

    我们确认我们将其用作反射扫描、并将样本放在窗口上。 它紧固、扫描时没有间隙或移动。

    我们已经检查了 PCB,以确保没有松动的连接,两个 PCB 都牢固固定,并且连接器中没有松动的接触。

    我们已根据设置要求使用两种不同类型的样本进行测量。

    我们在测试条件1设置下上传了3个 CSV 文件。 因为我们发现每次测量的数据总是不同的。 测试第二个测试生成6个 CSV 文件。 所有 CSV 文件均作为附件上传。

    e2e.ti.com/.../test-data_2D00_2.zip

    此致

    Qinqin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinqin、

    感谢您的详细说明。 团队需要几天(不应超过一周)才能与您联系。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinqin、您好!

    感谢您上传 CSV 文件。 在实验2中、我注意到灯强度正在从扫描变为扫描。  请注意、在许多地方、强度值为负值。 我认为、由于16 PGA 增益、这些值会发生溢出(信号饱和)。

    您能否使用以下测试参数重新运行实验:

    注意:请确保您为所有测试选择 PGA 增益为1,请不要将其保留 为自动。

    测试条件1.  

         扫描配置-列

        平均扫描数- 1.

        扫描参考选择-出厂

        PGA 增益- 1.

        背靠背扫描- 6.

    2.测试条件2.

         扫描配置-列

        平均扫描数- 1.

        扫描参考选择-出厂

        保持灯亮复选框-已选中

        PGA 增益- 1.

        背靠背扫描- 6.

    这两项测试将帮助我们了解变化是否在加电时发生、甚至在两次扫描之间灯持续亮起时也会发生。

    如果您有另一个工作单元、请交换照明头/模块。  请参阅底座 EVM 或照明头问题。  这将帮助我们确定灯或驱动器电路的问题。

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的跟进。

    是的,我们注意到,在许多地方,强度值是负的。 即使我们在上述测试条件(测试数据: e2e.ti.com/.../7266.test-data3.rar)下重新运行实验、光谱强度仍为负值、范围约为900-1300nm。

    在新的测试实验中、我们确保为所有测试选择 PGA 增益为1、绝不让它们处于自动状态。

    此外、我们更换了照明模块并执行了上述两组实验。 照明模块有一个单个5V 1.4W 灯泡、还包括光反馈。 基于新照明模块的测试数据位于文件夹"新单灯照明模块(5V 1.4W)"中。 但是、两次测量之间没有显著差异、因为数据仍然异常。

    那么、是否可以得出结论认为问题不是灯泡或驱动电路的问题? 最可能的问题是什么?

    此致、

    Qinqin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinqin、

    您提到您更换了照明模块。 这是否意味着您有第二个可用器件? 如果是、您是否尝试使用相同的练习测试该问题、以查看其是否存在相同的问题?

    此致、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲律宾、您好。

    我们有第二个器件可用。 由于 EVM 模块不可用、 我们本月又购买了另一个新的开发套件、测试数据正常。 然而、我们所取代的不是 新开发套件的照明模块、而是 根据从官方网站下载的设计图开发的照明模块。  

    此致、

    Qinqin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinqin、您好!

    您能否以 zip 格式上传文件而不是 RAR 格式上传文件?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    以下是 zip files.e2e.ti.com/.../test-data3.zip

    此致、

    Qinqin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinqin、您好!

    感谢您提供这些文件、我们将在几天内进行审阅并返回给您。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Qinqin、您好!

    这些似乎是与硬件相关的问题。 ADC 输出已饱和、并给出负值。 您是否进行了任何更改或修改了系统?

    请尝试仔细取出板和组装板。  另请检查接头中的针脚是否正常、尤其是检查针 脚是否弯曲或 短路。

    此致、

    Vivek