主题中讨论的其他器件: TIDM-1000
早上好!
我对 TIDA-01606设计的 PFC 部分感兴趣。
我需要7kW PFC、是否可以删除逆变器代码或尝试太麻烦?
此外、该设计能否针对7kW 进行优化? 我们需要 THDi 小于5%
我目前有 一个 PFC 设计(基于 TIDM-1000)在2kW 下工作良好、但不知道将其扩展到7kW 是否可行?
是否考虑在更高功率下使用它?
提前感谢您就如何进行 TI 设计提出任何意见和想法。
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好!
我对 TIDA-01606设计的 PFC 部分感兴趣。
我需要7kW PFC、是否可以删除逆变器代码或尝试太麻烦?
此外、该设计能否针对7kW 进行优化? 我们需要 THDi 小于5%
我目前有 一个 PFC 设计(基于 TIDM-1000)在2kW 下工作良好、但不知道将其扩展到7kW 是否可行?
是否考虑在更高功率下使用它?
提前感谢您就如何进行 TI 设计提出任何意见和想法。
Steve
尊敬的 Steve:
感谢您的关注。 在下面、您可以找到我的问题答案。
"我需要7kW PFC、是否可以删除逆变器代码或尝试太麻烦?"
在 PFC 和逆变器运行模式下、需要根据 DQ->alpha、beta->123变换来计算占空比。
从 DQ ->α β 的变换需要角度值。
如果要运行三相系统、则需要在代码中实现这些坐标变换、并且需要角度。
角度值可在内部生成(逆变器)或从电网派生(PFC 操作)。
在 PFC 模式下运行时、可以移除的是转换器生成该角度的函数。
"此外、该设计能否针对7kW 进行优化? 我们需要 THDi 小于5%"
是的、可以通过选择具有较低电流饱和的电感器来优化设计。 或者、例如、直流总线中的电容更小(可承受的纹波电流更小)。 当然需要优化的其他东西是功率器件。
如参考设计文档中的实验所示、如果转换器与建议的滤波器一起使用、则该功率下的 THD 谐波失真将约为2%。 如果您将相同的 L 和 C 值保留为基准值、则滤波器应满足您的 THD 要求。
我有一项建议供你参考。 如果您的目标是让功率级别接近7kW 的交流/直流转换器具有基于 GaN 器件(TIDA 10210)的序列参考设计。
我目前有 一个 PFC 设计(基于 TIDM-1000)在2kW 下工作良好、但不知道将其扩展到7kW 是否可行?
是否考虑在更高功率下使用它?
我看到 Vienna 整流器的工作功率也高于15kW。 为获得缩放的正确答案、您应在设计中检查以下事项:
此外、我想提醒您、此设计是单向的、而 TIDA 10210和 TIDA 1606是双向的。
我希望我已经完全回答了你的问题。
此致
Riccardo