This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LLC 谐振设计问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1027768/llc-resonant-design-issue

大家好

我已经阅读了您公司提供的《设计 LLC 谐振半桥电源转换器》、它非常有益处 (摘自2010年德州仪器(TI)电源设计研讨会 SEM1900、主题3 TI 文献编号:SLUP263)

我想问一下图12 (a)和图13 (b)、您能不能帮助我、我如何绘制此曲线、请解释 绘制此曲线所需的步骤或方程式、将我的数据应用于此曲线并获得合适的 Q 值?

我们非常感谢您的帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一条曲线基于另一条曲线基于测试的公式。 由于首次谐波假设、存在一些差异。 您可以使用任意一种方法进行设计。

    LN 和 QE 在文章中进行了定义。 您可以固定 Ln 并改变 QE 以获得峰值增益。 对于一个 Ln、您可能需要至少5 QE 才能获得一条曲线。 当您改变 Fsw 以在进入电容区之前获得最大增益时、会获得峰值增益、因此需要小心操作以避免损坏转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请 您解释一下、我仍然不理解、如何 绘制该曲线、  
    我想知道达到此曲线的步骤或公式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据公式确定 Ln 并设置 QE、然后改变 Fsw 以找到峰值增益。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答。  

    我不知道哪个公式可以应用您所说的步骤(Fix Ln、并根据公式设置 QE、然后改变 Fsw 以查找峰值增益)。

    如图12A 所示、有三个参数(峰值增益毫克- ap、QE 和 Ln)。 将它们组合在一起以绘制 FG 12a 中的曲线的公式是什么?

    或者是否有其他工具可以绘制此图?  

    您能给我更多的解释来帮助我绘制这个数字、因为我 迫切需要它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文中提供了所有公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请、可以使用什么公式编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要通读该文章才能理解。 公式21、22提供了 Ln 和 QE。 公式9提供了 Re。 公式23在计算中提供了 mg。 公式20提供 fn。

    Equion 24提供与上述所有相关的增益 mg 以及 Vo 和 Vin (VDC/2)。

    您需要通读这篇文章-您所问的所有内容都非常清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下。 我已经阅读过这篇论文很多次了,我知道这些方程,但我的问题是图12 A,如何绘制它以找到合适的 QE ,从而使用它来获得谐振回路的变量(LR、Cr 和 Lm)? 之后、我可以使用 eq 22来验证 QE 的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第17页介绍了如何选择具有您的最大峰值增益预期的 QE、Ln。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您需要遵循第四节 设计示例、让您的设计变得更加简单。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好


    我浏览了第17页和第20页、其中包括第四节、第20页还包括图12 A 等曲线、该图询问了如何绘制该图? 正如我说过我在寻找合适的 QE 时遇到的问题、在第17页、您说过[可能需要绘制几条增益曲线来找到合适的 A3点。 这当然是进行 Ln 和 QE 初始选择的一种方法、但这是一种困难的方法、很可能需要一些疯狂的猜测。 更可取的方法是创建一个公共工具来表示可由不同设计共享和重复使用的增益曲线]。 因此、我想了解一下这款可帮助绘制曲线的通用工具。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这就是我们使用的方法。 我们没有另一种方法。