大家好
我已经阅读了您公司提供的《设计 LLC 谐振半桥电源转换器》、它非常有益处 (摘自2010年德州仪器(TI)电源设计研讨会 SEM1900、主题3 TI 文献编号:SLUP263)
我想问一下图12 (a)和图13 (b)、您能不能帮助我、我如何绘制此曲线、请解释 绘制此曲线所需的步骤或方程式、将我的数据应用于此曲线并获得合适的 Q 值?
我们非常感谢您的帮助。
提前感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
我已经阅读了您公司提供的《设计 LLC 谐振半桥电源转换器》、它非常有益处 (摘自2010年德州仪器(TI)电源设计研讨会 SEM1900、主题3 TI 文献编号:SLUP263)
我想问一下图12 (a)和图13 (b)、您能不能帮助我、我如何绘制此曲线、请解释 绘制此曲线所需的步骤或方程式、将我的数据应用于此曲线并获得合适的 Q 值?
我们非常感谢您的帮助。
提前感谢。

你(们)好
感谢您的回答。
我不知道哪个公式可以应用您所说的步骤(Fix Ln、并根据公式设置 QE、然后改变 Fsw 以查找峰值增益)。
如图12A 所示、有三个参数(峰值增益毫克- ap、QE 和 Ln)。 将它们组合在一起以绘制 FG 12a 中的曲线的公式是什么?
或者是否有其他工具可以绘制此图?
您能给我更多的解释来帮助我绘制这个数字、因为我 迫切需要它吗?
你(们)好
我浏览了第17页和第20页、其中包括第四节、第20页还包括图12 A 等曲线、该图询问了如何绘制该图? 正如我说过我在寻找合适的 QE 时遇到的问题、在第17页、您说过[可能需要绘制几条增益曲线来找到合适的 A3点。 这当然是进行 Ln 和 QE 初始选择的一种方法、但这是一种困难的方法、很可能需要一些疯狂的猜测。 更可取的方法是创建一个公共工具来表示可由不同设计共享和重复使用的增益曲线]。 因此、我想了解一下这款可帮助绘制曲线的通用工具。
提前感谢。