Other Parts Discussed in Thread: OPA171, TLV1805
主题中讨论的其他器件:TIDA-010071、 OPA171、 TLV1805
大家好、我知道 先导信号的占空比传达 EVSE 能够为车辆提供的电流限制、 但是、我对示例固件中使用的"固定"占空比及其原因有点困惑。 我只是希望对此有所澄清...
在第1级和第3级 EVSE 参考(https://www.ti.com/lit/ug/tidub87/tidub87.pdf?ts=1629281282344&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)的第6.3.1节中->先导信号设置; 据说、"PWM 占空比可以设置一次并单独保留、因为它是通过 EVSE 的操作(因为它基于服务连接和机电设计)实现的静态电流。" 但是、我仍然不清楚占空比的设置是什么、即使代码(emeter-setup.c 文件)中提供的注释也是如此-也许我缺少一些明显的东西:
/*设置初始 PWM 周期*/
TA2CCR0 = 25160 - 1;
/* CCR0复位/设置*/
TA2CCTL1 = OUTMOD_7;
/* CCR1 PWM 占空比
*根据 J1772、占空比为电流额定值/0.6、
*因此 CCR1 =((电流额定值/0.6)/100)*25160 */
if (Current_RA定值<= 51)
TA2CCR1 = CURRENT_RARating * 420;
/*对于电流较高的系统,占空比定义为
*(电流额定值/2.5)+64、结果如下*/
否则、如果((Current_RATED > 51)&&(Current_RATED <= 80))
TA2CCR1 = 101*CURRENT_RARating + 16160;
其他
TA2CCR1 = 0;
这里也有一些神奇的数字、也许我错过了它、但我看不到"420"来自哪里(TA2CCR1 = CURRENT_RATING * 420)、同样、下面的行中的较高电流额定值也是如此。 此外、对于固定运行、这会产生什么占空比。
最后、关于"固定"占空比的原因、这是否仅仅是因为所提供的演示应用不包含通过调整占空比来接收最大电流响应命令的方法、因此占空比只是保持固定? 或者、是否还有其他原因导致我缺失(可能是推荐的标准占空比)?
非常感谢您对此做出的任何澄清!
Kevin