This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00637:有关 EVSE 参考指南和演示固件中 PWM 固定占空比的问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA171, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1029676/tida-00637-question-about-pwm-fixed-duty-cycle-in-evse-reference-guide-and-demo-firmware

器件型号:TIDA-00637
主题中讨论的其他器件:TIDA-010071OPA171TLV1805

大家好、我知道 先导信号的占空比传达 EVSE 能够为车辆提供的电流限制、 但是、我对示例固件中使用的"固定"占空比及其原因有点困惑。 我只是希望对此有所澄清...

在第1级和第3级 EVSE 参考(https://www.ti.com/lit/ug/tidub87/tidub87.pdf?ts=1629281282344&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)的第6.3.1节中->先导信号设置; 据说、"PWM 占空比可以设置一次并单独保留、因为它是通过 EVSE 的操作(因为它基于服务连接和机电设计)实现的静态电流。" 但是、我仍然不清楚占空比的设置是什么、即使代码(emeter-setup.c 文件)中提供的注释也是如此-也许我缺少一些明显的东西:

/*设置初始 PWM 周期*/
TA2CCR0 = 25160 - 1;

/* CCR0复位/设置*/
TA2CCTL1 = OUTMOD_7;

/* CCR1 PWM 占空比
*根据 J1772、占空比为电流额定值/0.6、
*因此 CCR1 =((电流额定值/0.6)/100)*25160 */
if (Current_RA定值<= 51)
TA2CCR1 = CURRENT_RARating * 420;
/*对于电流较高的系统,占空比定义为
*(电流额定值/2.5)+64、结果如下*/
否则、如果((Current_RATED > 51)&&(Current_RATED <= 80))
TA2CCR1 = 101*CURRENT_RARating + 16160;
其他
TA2CCR1 = 0;

这里也有一些神奇的数字、也许我错过了它、但我看不到"420"来自哪里(TA2CCR1 = CURRENT_RATING * 420)、同样、下面的行中的较高电流额定值也是如此。 此外、对于固定运行、这会产生什么占空比。

最后、关于"固定"占空比的原因、这是否仅仅是因为所提供的演示应用不包含通过调整占空比来接收最大电流响应命令的方法、因此占空比只是保持固定? 或者、是否还有其他原因导致我缺失(可能是推荐的标准占空比)?

非常感谢您对此做出的任何澄清!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    正如您正确地说过的、占空比指示 EVE 可向 EV 提供的最大充电电流。
    该最大电流取决于 EVSE 内的硬件和电网功能。 这意味着一旦安装了 EVSE、它可以提供的最大电流将保持不变。 因此、占空比设置一次、之后不会改变。

    以计算公式的占空比  

    (1)占空比(以%表示)= Current_RATIME/0.6

    用于51 A 以下的电流和公式

    (2)占空比(IN%)=(Current_RATM/2.5)+ 64

    用于51至80A 之间的电流,符合 SAE J1772标准。

    在软件示例中、需要25160个时钟周期来生成1kHz 信号。 现在、要计算 TA2CRR1的比较值、我们需要使用(1)计算占空比(如果 Current_Rating 低于51A)。因此、我们将 Current_Rating 除以0.6。 然后、我们将其除以100、以在0和1之间转换实值中的百分比值。 最后一步是将其乘以周期、即25160。 如果我们现在将这些因素组合在一起:1/0.6 * 1/100 * 25160、我们得到的舍入因子为420。

    例如、如果我们使用20A 的额定电流、则 TACCR1的值为8400、这会导致占空比 为8400/25160 = 0.334 = 33.4%

    对于电流额定值介于51A 和80A 之间的第二种情况、可以执行类似的操作。
    我们取(2)并将其除以100并将其乘以25160、得到101 * Current_RA定值+ 16102、作为 TA2CCR1的四舍五入比较值。

    我不知道为什么在软件示例中它是16160、但差异是可以忽略不计的。

    综上所述、在安装 EVSE 后、占空比不会发生变化、因为在安装 EVSE 的固定位置的典型应用中、它能够提供的最大电流不会发生变化。 因此、可简化用于计算 TA2CCR1比较值的公式、如 SW 示例中所示。

    作为一个脚注、我必须提到该设计使用 OPA171来驱动试验信号。 正如 TIDA-010071中一样、该放大器应替换为 TLV1805、因为对导频信号的上升和下降时间的要求发生了变化、而 OPA171的速度不够快。  

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、  

    非常感谢您的回复、非常感谢、这为我清除了所有内容

    此致、

    Kevin