This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40766:设计 LLC 转换器的变压器时有疑问(Vo 标称值67.2V、10A)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP40766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1026157/pmp40766-doubt-while-designing-the-transformer-of-llc-converter-vo-nominal-67-2v-10a

器件型号:PMP40766

尊敬的先生:

选择否 使用参考文档 PMP40766对 HBLLC 变压器设计的初级和次级匝数使用公式 VSEC=nsec*Ae*Bmax/delta T 作为次级电压钳位在输出电压 VSEC=Vout+Vf_diode 上。 这 是正确的方法吗??  

 如果是,如何确定 Δ T 的值?? 我是否需要考虑最小开关频率的计算方法,即1/2*fmin,因为我的开关频率从135k (40V,10A)到65k (67.2V 10A)不等。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    是的、您回答正确。 因此 Ns=(Vo+VF)/(2*FS*Ae*deltaB),此处为 deltaB=2*Bmax 我们设置,例如 我们设置 BM=0.2T,然后为 deltaB=0.3T。 最小频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生,我的问题得到了解决,感谢你的答复。

    此致