Other Parts Discussed in Thread: PMP40766
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP40766 尊敬的先生:
选择否 使用参考文档 PMP40766对 HBLLC 变压器设计的初级和次级匝数使用公式 VSEC=nsec*Ae*Bmax/delta T 作为次级电压钳位在输出电压 VSEC=Vout+Vf_diode 上。 这 是正确的方法吗??
如果是,如何确定 Δ T 的值?? 我是否需要考虑最小开关频率的计算方法,即1/2*fmin,因为我的开关频率从135k (40V,10A)到65k (67.2V 10A)不等。
此致