请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 在 TIDA-01606上工作、我需要知道 设计中使用的原理拓扑
是升压还是降压?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 TIDA-01606上工作、我需要知道 设计中使用的原理拓扑
是升压还是降压?
谢谢
您好!
当 TIDA 01606连接到电网时、可以相对于电网增加直流电压。
这意味着在 PFC 操作中、TIDA 01606用作升压转换器。
只需为您提供一个示例:
此致
Riccardo