This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:PFC 拓扑

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1028570/tida-01606-pfc-topology

器件型号:TIDA-01606

在  TIDA-01606上工作、我需要知道 设计中使用的原理拓扑  

是升压还是降压?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 TIDA 01606连接到电网时、可以相对于电网增加直流电压。

    这意味着在 PFC 操作中、TIDA 01606用作升压转换器。

    只需为您提供一个示例:

    • 当 T 型转换器关闭时,直流总线电压大约为 sqrt (2)*(Vline to line)=sqrt (2)*380 =540V
    • 当您打开 PFC 时、直流总线的电压将上升、您将能够控制高达半导体技术给出的最大值(例如800V)

    此致

    Riccardo