This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9766:超级电容器计算

Guru**** 2653205 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP9766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1026936/pmp9766-supercap-calculation

器件型号:PMP9766

您好!

请查看下面的客户问题。 谢谢。

1、 对于 PMP9766、VIN=5V (Vmain)、当 Vin 下降时、我需要 VSYS 接近5V。 当 VIN 下降时、输出负载电流~1.5A。 我可以更改 R5=47K 欧姆吗?  

Vout =[(R4/R5)+1]* VFB =4.6V

 

2、我希望超级电容器保持 VSYS 调节5秒、超级电容器计算结果是否正确?

 Cmin = 2*5 (秒)*4.6 (V)/0.8*(4.7*4.7-1.8*1.8)= 3.05 (法拉德)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您需要计算负载消耗的能量:

    5V*1.5A=7.5W

    运行时间为5秒

    7.5W*5s=37.5j

    现在、您需要适应开关转换器中的损耗。 假设效率为85%:

    37.5J*1.15=43.125J

    这是满足规格所需存储的最低能量。 这种能量需要以下电容量:

    Cmin = 1.8V²(43.125J/(4.7V² μ s -μ s))= 4、58F

    如果您需要串联两个电容器、则需要两个10F 电容器、而不考虑任何老化或容差。

    至于输出电压的设置、您的计算正确、47k 会产生大约4.65V 的电压。

    此致、

    Björn μ A