This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01604:有关 TIDA-01604的一些问题

Guru**** 1986165 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01604
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1026807/tida-01604-some-questions-about-tida-01604

器件型号:TIDA-01604

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

我已经介绍了 TIDA-01604设计

1.是否可以设计7.2KW?

  我需要将220VAC、50Hz 转换为700vdc、功率接近8kW

2.如有可能,请建议进行哪些更改?

3.是否有任何仿真模型可用于总体设计?

非常感谢。

此致、
Yuki

x 出现错误。请重试或与管理员联系。