请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01604 工具/软件:Code Composer Studio
Hallo、
是否可以在双极操作中使用此设计?
我们希望控制大磁体、在快速关闭磁体期间、会消耗大量能量。
在这种情况下 、我们控制单元的直流链路电压升高。
因此、我希望使用 PFC 级将能量带回电网。 (请参阅第4页 TIDUE54A "图腾柱 PFC 本质上能够双向色调运行")
此致
Martin Wassermann