This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:ZVS ZCD 问题

Guru**** 2012440 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, TLV3502
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1025834/tida-00961-zvs-zcd-question

器件型号:TIDA-00961

您好!
您能解释一下用于 ZVS 和 ZCD 的 TLV3501、CD74HC74M96和 TS3V330PWR 的功能吗? 是否有更多说明(在 TIDUDT3B 中找不到)。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger

    请给我一些时间思考。 很快就会回来。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger

    我认为您应该对这些器件的功能没有疑问、但您不了解信号链。

    您需要记住的一切、

    ZCD 电路检测 VDS 斜率、并与经过良好调节的阈值(TLV3502)进行比较。

    多路复用器用于在不同交流周期中交换极性。

    D 触发器用于锁存生成的脉冲以进行 MCU 检测。