This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离式 DCDC 转换器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1025032/isolated-dcdc-converter

主题中讨论的其他器件:LM5021

尊敬的 TI 工程师:

我想设计一个直流/直流隔离式转换器。

我必须将24VDC 转换为3.3VDC 和5V 直流。

我找不到合适的设计。 请告诉我在哪里可以找到它,如何找到它?

祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    如果我们更了解您对隔离式直流/直流转换器的特定需求、这将有助于您的问题直接发送给相应的应用工程师。

    1) 1)每个输出的负载电流是多少?

    2) 2)需要哪种级别的隔离?

    3) 3)是否有任何其他需要支持或满足的特定要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    虽然它目前不支持双路输出设计、但您可以从 TI 的 Webench 电源设计器 https://webench.ti.com/power-designer/开始 、其中包含输入电压范围、输出电压和电流、并为隔离式设计选择"隔离式输出"选项、 它可以推荐可支持您的输出电压和电流电平的器件和拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)对于5V 输出、我们需要100mA 负载电流;对于3.3V 输出、我们仅需要50mA 输出。

    2) 2)对于电平隔离、我们需要最低2kV 的电压

    3) 3)电源输出必须进行隔离

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    非常感谢。  我正在检查将此分配给哪个组。  您的请求被错误地定向到 TI 内部的非隔离式降压开关稳压器组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的应用、隔离是通过变压器设计和布局实现的。 在转换器上、您应该使用具有两个输出绕组的5V 和3.3V 反激式转换器。 UCC28C4x (x = 0、1、2、3、4、5)对于该设计是可以的。 另一个选项是 LM5021。 您需要进行设计、因为目前没有类似的设计。