Other Parts Discussed in Thread: LM5021
尊敬的 TI 工程师:
我想设计一个直流/直流隔离式转换器。
我必须将24VDC 转换为3.3VDC 和5V 直流。
我找不到合适的设计。 请告诉我在哪里可以找到它,如何找到它?
祝你度过美好的一天
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果我们更了解您对隔离式直流/直流转换器的特定需求、这将有助于您的问题直接发送给相应的应用工程师。
1) 1)每个输出的负载电流是多少?
2) 2)需要哪种级别的隔离?
3) 3)是否有任何其他需要支持或满足的特定要求?
虽然它目前不支持双路输出设计、但您可以从 TI 的 Webench 电源设计器 https://webench.ti.com/power-designer/开始 、其中包含输入电压范围、输出电压和电流、并为隔离式设计选择"隔离式输出"选项、 它可以推荐可支持您的输出电压和电流电平的器件和拓扑。
非常感谢。 我正在检查将此分配给哪个组。 您的请求被错误地定向到 TI 内部的非隔离式降压开关稳压器组。