This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:关于 BQ796x0 I2C 波特率

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, TIDA-00449, TIDA-010208, BQ76952, BQ76940, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1024343/tida-00449-about-the-bq796x0-i2c-baudrate

器件型号:TIDA-00449
主题中讨论的其他器件:BQ76930TIDA-010208BQ76952BQ76940BQ76942

尊敬的专家:

在 TIDA-00449固件中、BQ76930波特率为80KHZ、请参阅第16页的 BQ769x0数据表:0-100kHz 的 Fscl 时钟频率、请参阅第28页的10.3.1.4:AFE 实现了一个独立的100kHz I2C 接口并充当从器件。 如果 I2C 波特率不超过100kHz、MCU 可以通信 BQ769x0 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ76940的最大 I2C 速度为100kHz、可以使用低于100kHz 的 I2C 与 BQ76940进行通信。 如果您需要更高的通信速度、可以查看 BQ76952 (最大16s)或 BQ76942 (最大10s)。 我们还提供基于 BQ769x2系列的系统解决方案 TIDA-010208、供您参考。  

    如果没有其他问题、请单击"这已解决我的问题"。 谢谢。

    此致、

    Ryan Tan