请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00449 主题中讨论的其他器件:BQ76930、 TIDA-010208、 BQ76952、 BQ76940、 BQ76942
尊敬的专家:
在 TIDA-00449固件中、BQ76930波特率为80KHZ、请参阅第16页的 BQ769x0数据表:0-100kHz 的 Fscl 时钟频率、请参阅第28页的10.3.1.4:AFE 实现了一个独立的100kHz I2C 接口并充当从器件。 如果 I2C 波特率不超过100kHz、MCU 可以通信 BQ769x0 IC?