This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00643:温控器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00643, BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305, LMR16006, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1039491/tida-00643-controller-getting-heated

器件型号:TIDA-00643
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVMDRV8305LMR16006TMS320F28027F

大家好。

          我们制造了 TIDA-00643参考板、BOM 文件中提供的所有组件均焊接到该板上、但 LED 和 TVS 二极管除外。  

           Lab2c 在电路板上运行、一切正常。 但是,当速度参考值为2.0 (Q 值-24)时,电路板会发热很多(高达70°C)。 用户参数识别步骤正在进行中(55°C)后、控制器正在加热

           我已经尝试降低系统时钟频率和 ePWM 时钟频率、但热行为几乎没有任何显著变化

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natsu、

    您在电机中驱动了多少电流? 您使用的电源电压是多少?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    电源电压为来自 SMPS 的12V、在电机识别步骤进行过程中消耗的电流为0.20A。

    在 RoverL 识别步骤进行中、测得的相电流为0.6A、在 RampUp - RampDown 步骤中测得的相电流为30-60uA。 使用万用表测量电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natsu、

    感谢您提供相关信息。 您在末端看到的电压和电流似乎并不相关。 我要检查的一点是、确保器件 PowerPAD 连接到具有良好接地覆铜尺寸的 PCB。

    较大的铜平面将有助于分散 IC 中的大量热量、这往往是较小电路板尺寸的常见问题。 如果其他用户的应用不允许他们增加电路板尺寸或更改其覆铜厚度或尺寸、我们就有其他用户对使用散热器的评论。 您是否有其他电路板迭代来检查其他迭代中的温度是否是问题?

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

    感谢您提供相关信息。 制造的 TIDA 板的铜厚度为35um。 请告诉我、如果我们将厚度增加到105um、这将如何影响电路板的热行为。

    是的、在电路板的其他迭代中、我们遇到了与热行为相同的问题。

    您能不能指导我如何确保器件 PowerPAD 通过良好的接地覆铜连接到 PCB。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否解释一下 TVS 二极管(TPD4E05U06QDQA)的实际工作原理。 二极管在控制二极管的热行为方面是否发挥任何作用。 它尚未焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natsu、

    下面是一些连接具有良好接地覆铜的 PCB 的示例。 这些图像来自 BOOSTXL-DRV8305EVM。

    这是从顶层开始的、您可以看到接地通过多边形接地覆铜进行连接。 这些层与另一个接地层缝合在一起、如下图所示:

    引脚上显示的两个圆圈只是为了证明它是基于与接地引脚相对应的 LaunchPad 连接的接地覆铜。 在较小的电路板中、使用这样的较大平面有助于更好地散热、但在较小的电路板中、通常不会选择使用较大的平面、但可以选择添加额外的层或散热器。 拼接有助于创建更短的接地环路、这有助于降低电路板上的寄生电感。  

    TVS 二极管用于 ESD 保护、不会影响 DRV8305的热行为。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Issac

    非常感谢您详细地解释了它。

    然而、当电机运行在速度基准控制上时、MOSFET 和栅极驱动器 DRV8305看起来很好、根本没有发热。

    问题出在 LMR16006部分和微控制器的热行为上。

    因此、我尝试删除了 LRM16006部分、该部分将12V 转换为3.3V 并将3.3V 直接连接到微控制器、然后控制器根本没有发热。 那么、问题是否仅在于 LMR16006部分?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natsu、

    感谢您的澄清、我印象中的问题是电机驱动器。 如果  电路板的 LMR16006和 TMS320F28027F 部分出现过热问题、我认为绝对值得深入研究 LMR16006、因为这是为控制器提供3.3V 电压的原因。

    我建议在论坛上专门为 LMR16006发布另一篇文章、 遗憾的是、我对电机驱动器非常熟悉、但这将得到一位专家、该专家将与分配给您的问题的降压稳压器配合使用、并应能够帮助您弄清电路板上的降压电路有什么问题。 如果您有任何其他问题、请随时告知我!

     

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Issac

    非常感谢您的耐心等待。

    然后、我将提出另一个有关降压稳压器的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心 Natsu、总是乐于助人。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Isaac