主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVM、 DRV8305、 LMR16006、 TMS320F28027F
大家好。
我们制造了 TIDA-00643参考板、BOM 文件中提供的所有组件均焊接到该板上、但 LED 和 TVS 二极管除外。
Lab2c 在电路板上运行、一切正常。 但是,当速度参考值为2.0 (Q 值-24)时,电路板会发热很多(高达70°C)。 用户参数识别步骤正在进行中(55°C)后、控制器正在加热
我已经尝试降低系统时钟频率和 ePWM 时钟频率、但热行为几乎没有任何显著变化
请帮助。