主题中讨论的其他器件: TPS60402
我们使用 TIDA-00349参考设计设计设计设计了电源。 随附了设计原理图。
不同点的电压为 V_IN = 24V、N_VCC = 5V、ISO_3.3V = 3.3V。 ISO_3.3V 的负载电流为~5mA。
在 MCP16311 (N_VCC)的输出电压从5V 降至2.0V - 2.5V 后、电源正常工作大约2 - 3小时、并且在器件重新启动之前保持此电压。 通过关闭和打开 V_IN 来重新启动器件后、电源开始工作。 当我们故意对 N_VCC 和 N_GND 短路时、也会发生同样的情况。 在7个不同的硬件中观察到问题。
我们移除了 R11并在 MCP16311输出端连接了等效负载、在本例中、N_VCC 保持5V。 此外、当我们绕过隔离 部分(TPS60402和变压器)时、电源工作正常。
根据电流观察结果、TPS60402似乎正在强制 MCP16311进入关断模式、无法找到出现此类行为的原因。 帮助我们解决可能的原因和解决方法。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Power_5F00_supply.pdf