This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00349:电源关闭问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00349, TPS60402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1033513/tida-00349-supply-shutdown-problem

器件型号:TIDA-00349
主题中讨论的其他器件: TPS60402

我们使用 TIDA-00349参考设计设计设计设计了电源。 随附了设计原理图。

不同点的电压为 V_IN = 24V、N_VCC = 5V、ISO_3.3V = 3.3V。 ISO_3.3V 的负载电流为~5mA。

在 MCP16311 (N_VCC)的输出电压从5V 降至2.0V - 2.5V 后、电源正常工作大约2 - 3小时、并且在器件重新启动之前保持此电压。 通过关闭和打开 V_IN 来重新启动器件后、电源开始工作。 当我们故意对 N_VCC 和 N_GND 短路时、也会发生同样的情况。  在7个不同的硬件中观察到问题。

我们移除了 R11并在  MCP16311输出端连接了等效负载、在本例中、N_VCC 保持5V。 此外、当我们绕过隔离 部分(TPS60402和变压器)时、电源工作正常。

根据电流观察结果、TPS60402似乎正在强制 MCP16311进入关断模式、无法找到出现此类行为的原因。 帮助我们解决可能的原因和解决方法。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Power_5F00_supply.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="497585" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1033513/tida-00349-supply-shutdown-problem ]shutdown

    正在等待恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    很抱歉、我们的回复延迟、请让我们在下周开始分析您的问题。

    谢谢、此致

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    对于您的问题、不是很容易找到进一步调查的起点。 您已单独测试了 MCP16311,它正在工作,并且只能通过短接来停止。  

    此外、该电路在使用 TPS60402移除隔离时也能正常工作、对吧?

    整个电路中是否有东西发热? 整个电路从 V_IN 汲取的电流是多少?

    MCP1703的负载与 ISO_3.3V 电压轨的负载是如何变化的、这是一个纯电阻负载? 该负载是否会从电源轨消耗过多电流? 如果该电源轨短路、会发生什么情况? 该导轨上的短路是否也会触发 MCP16311停止工作?

    在第二步中、我建议使用 TPS60402检查流入电路的电流、可能需要移除 R11、焊接一根短线并使用电流钳位和示波器测量那里发生的情况。 当电路停止工作时、您在这里看到的电流峰值是否高于正常工作电流?

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、

    问题是否已解决?

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    很抱歉、响应延迟、问题已解决。

    谢谢、

    Akshay