This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:Cadence 电感器 PSpice 库与放大器;(ORPSIM-15256)不是子电路参数

Guru**** 2005520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1039225/pspice-for-ti-cadence-inductor-pspice-library-orpsim-15256-not-a-subcircuit-param

器件型号:PSpice for TI

我尝试将 Coilcraft 电感器模型与 PSpice for TI 配合使用

https://www.coilcraft.com/en-us/models/howto/model-libraries-for-pspice/

但是、我会得到可能与以下警告相关的奇怪仿真结果:  

读取和检查电路
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数
正在计算 X_U3.X1.G_Rvar2的脉冲响应...
警告(ORPSIM-15171):41.0058%的 X_U3.X1.G_Rvar2脉冲响应是非因果关系。
41.0058%的 X_U3.X1.G_Rvar2脉冲响应是非因果关系。

是否有人知道工具为什么不接受子电路参数-请参阅下面的 U3模型  

此致、

Anders

===========================================================================================================================
* Coilcraft 生成的 SPICE 模型
* Coilcraft 部件号:XEL5020-102
*电感= 0.95uH
===========================================================================================================================
*模型参数:
*有效频率范围= 0.0001Ghz 至0.2GHz
*环境温度= 25摄氏度
*直流偏置电流= 0A
*取决于非线性频率的近似值
===========================================================================================================================
subckt XEL5020-102 port1 port2 Params:Cpar=8.8pF ind=0.95uH
x1 port1 port2 Model1A 参数:
+ R1=0.01
+ R2=0.0126
+ C={Cpar}
+ K1=0.00001
+ K2=0.26
+ K3={Ind}
+K4=0.0001
+K5=0.01
+ L=9.9111E-07
+ is = 33.5883694
+ A=0.62058399
+ L_Z0=0
+ L_EL=0
+ L_F0=0E6
结束 XEL5020-102

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!  

    请您共享整个模型文件吗?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,JC  

    可通过以下链接下载:

    https://www.coilcraft.com/en-us/models/howto/model-libraries-for-pspice/

    /安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anders、您好!  

    X1将子电路称为"Model1A" 、它定义了8个参数:

    .subckt Model1A Lin Lout 参数:
    + R1=1
    + R2=1
    + C=1
    + K1=1
    + K2=1
    +K3=1  
    +K4=1  
    +K5=1  
    R2 N001 Lin {R2}
    R1 Lout N002 {R1}
    C1 N002 N001 {C}
    G_Rvar2 N001 Lout 拉普拉斯 { V (N001、 Lout) } {1/K2/(-S*S/4/PI^2)^0.25}
    G_Rvar1 N001 N003 拉普拉斯 { V (N001、 N003) } {1/K1/(-S*S/4/PI^2)^0.25}
    G_Lvar N003 Lout  拉普拉斯 { V (N003、 Lout) } {1/(S*1e-6*({K3*1e6}-({K4}*log ({K5}*(sqrt (-S*S)/(2*PI)))))))}
    *       增加了这种较大的接地电阻 , 以防止  出现浮动 节点 误差
    R3 N003 0 100Meg
    .ends 型号1a.
    X1传递的最后6个参数未由 Model1A 定义、因此会忽略这些参数。
    最后一条警告指示由传输函数定义的器件可能存在问题。
    请咨询 Coilcraft。
    此致、
    JC