This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1038753/tida-010054-tida-010054

器件型号:TIDA-010054

您好 Harish、

要设计 DAB 转换器、我使用参考设计 TIDA-010054。 规格如下所示

输入250至425v

输出- 10.5至15.5V

输出功率- 2400W

Fsw - 100kHz

我尝试使用参考设计中提供的公式来计算漏电感、峰值初级电流。 等等

对于漏电感计算、我使用以下公式

在这里、N 应该是一次侧绕组与二次侧绕组比还是二次侧绕组与一次侧绕组匝数比

对于初级峰值电流、我使用以下公式

在中、n 应该是一次侧绕组与二次侧绕组匝数比还是二次侧绕组与一次侧绕组匝数比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shridhar

    如设计指南第22页所述。  

    •N 是初级侧与次级侧的匝数比、即1.6

    •N 是二次侧绕组与一次侧绕组匝数比、即0.625

    此致

    Lei