请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010054 您好 Harish、
要设计 DAB 转换器、我使用参考设计 TIDA-010054。 规格如下所示
输入250至425v
输出- 10.5至15.5V
输出功率- 2400W
Fsw - 100kHz
我尝试使用参考设计中提供的公式来计算漏电感、峰值初级电流。 等等
对于漏电感计算、我使用以下公式

在这里、N 应该是一次侧绕组与二次侧绕组比还是二次侧绕组与一次侧绕组匝数比
对于初级峰值电流、我使用以下公式

在中、n 应该是一次侧绕组与二次侧绕组匝数比还是二次侧绕组与一次侧绕组匝数比?