主题中讨论的其他器件:TIDA-010042
您好!
我已经根据 TIDA-0120设计了一个 MPPT、该 MPPT 设计用于50W 太阳能电池板和12V 26AH 铅酸电池。 我们发现 我们的 MPPT 已停止对低于17V 的 PV 电压充电。
TIDA-0120的测试报告还会检查12V 系统的17V 电压。 但作为直流/直流降压拓扑和 MPPT 算法、它应该支持工作并从 PV 至少14.5 - 15V PV 电势电平中收集最大能量。
请告知我们有关在源代码和要执行的任何硬件检查、节点电压和示波器探针中进行更改以找出问题的建议。
此致、
Anwej Alam