This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:在电池板电压低于17V 后、MPPT 停止充电

Guru**** 666710 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/979646/tida-00120-mppt-stopped-charging-after-panel-voltage-is-lower-than-17v

器件型号:TIDA-00120
主题中讨论的其他器件:TIDA-010042

您好!

我已经根据 TIDA-0120设计了一个 MPPT、该 MPPT 设计用于50W 太阳能电池板和12V 26AH 铅酸电池。 我们发现 我们的 MPPT 已停止对低于17V 的 PV 电压充电。

TIDA-0120的测试报告还会检查12V 系统的17V 电压。 但作为直流/直流降压拓扑和 MPPT 算法、它应该支持工作并从 PV 至少14.5 - 15V PV 电势电平中收集最大能量。

请告知我们有关在源代码和要执行的任何硬件检查、节点电压和示波器探针中进行更改以找出问题的建议。  

此致、

Anwej Alam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anwej:

    请测量输入和输出电压、以查看哪个参数导致系统关断。 您是否能够以更高的电压运行电路?

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    感谢您的回答。

    输入和输出是否都是 V 和 I?

    此致、

    Anwej Alam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    请在下表中找到针对输入和输出完成的测量。 是的、它在更高的电压下工作

    希望您能够找到 MPPT 功能的问题和异常。

    此致、

    Anwej Alam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anwej:

    从测量中可以清楚地看出、任何时候都不会发生关断、但不会发生 MPPT。 随着输入电压的降低、到电池的功率传输逐渐减少。 发生这种情况的原因可能有多种:

    输入电源特性没有一个清晰的 MPP。 太阳能仿真器将提供一个清晰的 MPP。 我们可以估算太阳能仿真器的性能、即使使用可设置为 CV/CC 运行的电源也是如此。

    2. MCU 无法测量 MPP 跟踪所需的参数-此设计的输入电压和输入电流。 请检查 MCU 读取的值、看看它是否能够准确检测这些参数的变化。 可能存在可能影响这一点的硬件问题或过多噪声拾取。

    3.功率级可能出现故障。 电路效率显著降低至17V 输入以下。 这可能表明功率级的情况并不是很好。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Salil、

    感谢您的观察和建议

    输入电源特性没有一个清晰的 MPP。 太阳能仿真器将提供一个清晰的 MPP。 我们可以估算太阳能仿真器的性能、即使使用可设置为 CV/CC 运行的电源也是如此。

    ANWEJ:我们在 CV/CC 模式下使用电源、参数设置为50W PV、VOC 和 ISC。 我觉得电源不是问题。

    2. MCU 无法测量 MPP 跟踪所需的参数-此设计的输入电压和输入电流。 请检查 MCU 读取的值、看看它是否能够准确检测这些参数的变化。 可能存在可能影响这一点的硬件问题或过多噪声拾取。

    ANWEJ:我们能够在调试操作期间调试 MCU、它始终通过 WDT 中断来复位 MCU、您是否推荐任何固件版本以及可以通过 UART 监控测量参数的任何应用?

    3.功率级可能出现故障。 电路效率显著降低至17V 输入以下。 这可能表明功率级的情况并不是很好。

    ANWEJ:如果功率级出现故障、则意味着即使在更高的电压下、该电路也不会作为 MPPT 运行。

     

    请建议采取纠正措施以解决问题

    此致、

    Anwej Alam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anwej:

    我不是软件和 MCU 调试方面的专家。 但根据我的经验、可以使用 CCS 在实时调试模式下观察代码中的变量。 因此、应该可以观察测量的参数。 对测量噪声的怀疑是因为该设计需要更高的功率、并且您正在测试电路设计负载的10%以下。 因此、在测试功率时、噪声的影响将更加明显。

    输入电压低于17V 时、效率低于40%表明功率级运行异常。 请查看所有偏置电压(包括高侧开关的自举电源电压)是否处于正常工作范围内。

    此外、请查看此设计的改进版本(TIDA-010042)、以查看为提高性能所做的更改。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salil:

    是的、这是以非常低的功耗运行的、也应该可以正常工作、我不明白 MPPT 功能在我的设计中不起作用、效率很差。

    您能否建议检查噪声和功率级电路的步骤?

    此致、

    Anwej Alam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salil:

    请提供建议

    此致、

    Anwej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anwej:

    电流测量中的噪声可通过任何固定工作点读取值的波动来观察。

    偏置电压可使用 DMM 进行测量。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salil:

    如果您可以检查我们原理图的功率级、我想与您分享原理图。 这个问题还没有解决。

    此致、

    Anwej  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salil:

    请分享您的电子邮件 ID。

    此致、

    Anwej