This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:了解警告

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/981930/pspice-for-ti-understanding-of-warnings

器件型号:PSpice for TI

在„PSpice for TI 2020”中,我在仿真中得到这些警告,仿真结果似乎是假的。

您能告诉我有关此警告的更多信息吗?

我觉得 Coilcraft 使用的参数不是在 subckt 模型中使用的、它的名称是 Model1A。

1A 型的来源是什么? 它不包含在 Coilcraft_PSpiceLib.lib 中

这是仿真环境问题还是模型问题?

X_L1        N14851468 VBAT LPS4018-223参数:CPAR=2.5PF IND=22UH

X_L2        N14851468 0 LPS4018-223参数:CPAR=2.5PF IND=22UH

 

===========================================================================================================================

* Coilcraft 生成的 SPICE 模型

* Coilcraft 器件型号:LPS4018-102

*电感= 1uH

===========================================================================================================================

*模型参数:

*  有效频率范围= 0.0001Ghz 至0.1GHz

*  环境温度= 25摄氏度

*  直流偏置电流= 0A

*  取决于非线性频率的近似值

===========================================================================================================================

subckt LPS4018-102 port1 port2 Params:Cpar=2.06pF ind=1uH

x1 port1 port2 Model1A 参数:

+ R1=435

+ R2=0.028

+ C={Cpar}

+ K1=0.00011

+ K2=0.115

+ K3={Ind}

+K4=0.019

+K5=0.000009

+ L=0

+ is = 0

+ A=0

+ L_Z0=0

+ L_EL=0

+ L_F0=0E6

.ends LPS4018-102

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    请压缩您的项目目录并与我共享。 我没有遇到与您相同的问题。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要查看模型的来源、请编辑您的仿真配置文件、选择"选项"、然后选择"输出文件"、然后选中复选框"LIBIRAY"。 现在再次运行仿真、.out 文件将告诉您每个 SUBCKT/模型的源代码。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    请使用此项目进行测试。 将在稍后发送。

    我无法确定这些警告的含义、以及如何避免这些警告。

    PS: Model1A 包含在 Coilcraft_PSpiceLib.lib (文件末尾)中。 我在文件的开头进行了搜索。 他们通常都在那里。 非常有趣的是、通过使用外部 Coilcraft lib、PSpice for TI 不限于3个探针。 也许您知道原因。

    PS:友谊请求已发送给您。

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    您是否想通过消息向我发送文件(右上角)? 我无法访问 google 驱动器。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为私人消息发送。

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Attila、

    您是否也会向我发送这2个缺失的文件?

    错误(ORPSIM-16276):无法完成仿真、因为库 D:/PSpice/Libs/Coilcraft_PSpiceLib.lib  

    错误(ORPSIM-16276):无法完成仿真、因为库 D:/PSpice/Libs/ST_POWER_SCHOTTKY_V8.LIB

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Attila、

    感谢您提供这些文件。 我能够运行仿真并重现您的问题。 这是第一条警告消息:

    警告(ORPSIM-15256): 不是子电路参数

    使用以下参数(起始行81211)在 Coilcraft _pspicelib.lib 中定义 Model1A:

    + R1=1
    + R2=1
    + C=1
    + K1=1
    + K2=1
    +K3=1
    +K4=1
    +K5=1

    当被 LPS4018-223 (第19385行)调用时、传递以下参数:

    + L=0
    + is = 0
    + A=0
    + L_Z0=0
    + L_EL=0
    + L_F0=0E6

    因此、消息基本上是说这些参数不会被底层组件定义使用。

    P.S.:要了解 Model1A 的来源、您可以编辑仿真配置文件、选择 Options、然后选择 Output file、然后选中"library"复选框。 输出文件将向您显示详细信息。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    我在打开此 TT 时知道了这一点。

    那么这个模型问题吗?

    关于其他警告(非因果性)的新闻是什么?

    这两个警告是否相关?

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    我建议先联系 Coilcraft。 非因果警告涉及的内容略多、我认为最好先确保模型是最新的。

    谢谢、
    JC