正如我所看到的, CadencePSpice 技术提供了超过33,000 种型号。 这些模型在 geniune PSpice 中自动提供(无需下载)。 但是、PSpice for TI 是一款受限的免费版本、随附了 TI 的库。
是否可以在 PSpice for TI 中使用 Cadence PSpice 模型库?
如何实现?
Attila
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
正如我所看到的, CadencePSpice 技术提供了超过33,000 种型号。 这些模型在 geniune PSpice 中自动提供(无需下载)。 但是、PSpice for TI 是一款受限的免费版本、随附了 TI 的库。
是否可以在 PSpice for TI 中使用 Cadence PSpice 模型库?
如何实现?
Attila
您好、JC、
我过去看到过它。 它们都是通用类型。 例如、如果我想选择二极管、那么我在这里只看到几种类型(3个)。 这在树中的所有情况下都是正确的。
PSpice 库使用指定的制造商器件型号测量大约33.000个器件/模型、我想选择例如精确的二极管类型1N4148。
在这个图书馆里,1N4148二极管似乎是复临的: | PSpice
当我在 PSpice for TI 2020中搜索确切类型(例如"1N4148*")时、我会得到空列表。
出什么问题了? 我该怎么做?
PS:我也可以阅读此标签: 下载库的步骤是什么? | PSpice
Attila