This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:使用 Cadence PSpice 模型库

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/981379/pspice-for-ti-using-of-cadence-pspice-model-library

器件型号:PSpice for TI

正如我所看到的, CadenceRegisteredPSpice 技术提供了超过33,000 种型号。 这些模型在 geniune PSpice 中自动提供(无需下载)。 但是、PSpice for TI 是一款受限的免费版本、随附了 TI 的库。

是否可以在 PSpice for TI 中使用 Cadence PSpice 模型库?

如何实现?

Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Attila、

    Cadence PSpice 模型库与 PSpice for TI 相集成。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    我过去看到过它。 它们都是通用类型。 例如、如果我想选择二极管、那么我在这里只看到几种类型(3个)。 这在树中的所有情况下都是正确的。

    PSpice 库使用指定的制造商器件型号测量大约33.000个器件/模型、我想选择例如精确的二极管类型1N4148。

    在这个图书馆里,1N4148二极管似乎是复临的: | PSpice

    当我在 PSpice for TI 2020中搜索确切类型(例如"1N4148*")时、我会得到空列表。

    出什么问题了? 我该怎么做?

    PS:我也可以阅读此标签: 下载库的步骤是什么? | PSpice

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    您正在查看正确的类别。 但是、由于 PSpice for TI 专为半导体供应商德州仪器(TI)量身定制、因此包含其他半导体制造商提供的模型会带来复杂问题。

    您仍可以在仿真中包含这些模型、但它们可能会将工具置于有限模式。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    如何实现?

    我理解这些限制、但我无法找到如何使用 Candance 的 libs (33、000 个模型)。 它们是 geniune PSpice 中的在线库、不可单独下载。

    我可以在 PSpice 中使用.lib 文件。

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Attila、

    这些模型随 PSpice 的商业版本一起打包、除了安装商业版本之外、没有任何机制可以一次性实现所有模型。

    您必须下载所需的内容。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC、

    好的,在这之后,很明显,这些组件不能作为系统的一部分从“PSpice for TI”获得。

    >您必须下载所需内容。

    从哪里开始?

    只能从 Cadence 之外、从互联网?
    或者、是否可以从 Cadence 下载组件库?

    您是否将组件视为外部库?

    Attila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Attila、

    恐怕您必须从网站上单独搜索和下载这些内容。  

    此致、
    JC