大家好
你好。
TIDA-00199
我尝试使用511欧姆电阻器生成负电压(-8v)侧 (R4、R5、R6、R7)、
但遗憾的是,我的铝电容器在几个小时内过热。
因此我用2.7k 替换了它们,效果更好,我使用150A IGBT 模块,输入电容为13nf。
我的问题是:2.7k 是可以为该 IGBT 做负极的吗?
感谢您的关注。
Dave。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
你好。
TIDA-00199
我尝试使用511欧姆电阻器生成负电压(-8v)侧 (R4、R5、R6、R7)、
但遗憾的是,我的铝电容器在几个小时内过热。
因此我用2.7k 替换了它们,效果更好,我使用150A IGBT 模块,输入电容为13nf。
我的问题是:2.7k 是可以为该 IGBT 做负极的吗?
感谢您的关注。
Dave。
Dave、
不、我不相信2.7k 会为您提供相同或相似的结果。 R4/5/6/7将确定流经齐纳二极管 D1/3/5/7的电流量。 较低的电阻通常意味着更好的调节、但效率较差、稳压输出电压略有下降。 但是2.7k 可能太大:
100kHz 时、13nF 的+15V 电压下为~20mA、-8V 电压下为~10mA。 这意味着我们有~10mA 的电流流入中点(连接电阻器和齐纳二极管)并流经电阻器。 ~10mA 至511Ω Ω 可为我们提供~5V。 这意味着齐纳二极管必须通过足够的电流(~6mA)来使电阻器上的电压下降8V。
将电阻增加到2.7k 会将10mA 压降增加到27V、这不能为我们提供所需的电压。
您的铝电容器在哪里?
Sam
亲爱的 贾夫、谢谢。
事实被告知情况有点不同。
我有70khz 的开关电压和+-15伏特
我将 LM7824放在24V 的电压下进行测试、效果会有所改善、但我的电容器中仍然有热量。
我不知道为什么会发生这种情况!!!
为了针对我的应用进行定制、我稍微更改了一下。 我使用了