This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00199:我是否应该使用2.7k 而不是511 Ω 来产生负电压?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/976264/tida-00199-shall-i-use-2-7k-instead-of-511-ohm-to-make-a-negative-voltage

器件型号:TIDA-00199

大家好

你好。

TIDA-00199

我尝试使用511欧姆电阻器生成负电压(-8v)侧 (R4、R5、R6、R7)、

但遗憾的是,我的铝电容器在几个小时内过热。

因此我用2.7k 替换了它们,效果更好,我使用150A IGBT 模块,输入电容为13nf。

我的问题是:2.7k 是可以为该 IGBT 做负极的吗?

感谢您的关注。

Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    不、我不相信2.7k 会为您提供相同或相似的结果。 R4/5/6/7将确定流经齐纳二极管 D1/3/5/7的电流量。 较低的电阻通常意味着更好的调节、但效率较差、稳压输出电压略有下降。 但是2.7k 可能太大:

    100kHz 时、13nF 的+15V 电压下为~20mA、-8V 电压下为~10mA。 这意味着我们有~10mA 的电流流入中点(连接电阻器和齐纳二极管)并流经电阻器。 ~10mA 至511Ω Ω 可为我们提供~5V。 这意味着齐纳二极管必须通过足够的电流(~6mA)来使电阻器上的电压下降8V。

    将电阻增加到2.7k 会将10mA 压降增加到27V、这不能为我们提供所需的电压。

    您的铝电容器在哪里?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 

    事实被告知情况有点不同。

    我有70khz 的开关电压和+-15伏特

    我将 LM7824放在24V 的电压下进行测试、效果会有所改善、但我的电容器中仍然有热量。

    我不知道为什么会发生这种情况!!!

    为了针对我的应用进行定制、我稍微更改了一下。 我使用了  

    3SMBJ5929B 和 铝电容器非常靠近二极管齐纳二极管(DZ16v)和电阻器(511Ohm)、因此它的发热速度非常快、大约30分钟
     
    让我们不要忘记、当我在电容器和二极管齐纳二极管(DZ16v)和 R (511Ohm) 30mm 之间建立距离时 、电容器温度良好(35c~45c)。
     
    电容器靠近 IGBT G-E
     
    峰值电流=>灌电流3A/us、拉电流2.5A/us
     
    感谢您的关注   
     
    我使用几个电容进行测试 、电压分别为35V、50V、无变化...
    在满载(驱动 IGBT 栅极驱动)下、消耗电流为42mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我明白了。 电解电容器代替 C10。 电容器自身加热的唯一合理方法是通过高 ESR 和高交流电流。 您是否曾尝试使用 ESR 较低的电容器或替换为陶瓷电容器?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sam

    否、我没有更换它、
    因为我找不到330uF 钽电   容器,所以我使用了330uF 电解电容器和10uF 钽 电容器。但我 将钽电容器与 电解电容器并联,但 没有 任何变化!

    Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

    我在 TIDA-00199的原理图中看不到330uF 电容器。 您可以随附原理图吗?

    Sam