This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00796:使用 TIDA-00796/BOOSTXL-POSMGR 将旋转变压器与 TMDSDOCK28379D 相连

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D, BOOSTXL-POSMGR, TIDA-01527, ALM2402F-Q1, ALM2403-Q1, TIDM-02009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/985257/tida-00796-interfacing-resolver-with-tmdsdock28379d-using-tida-00796-boostxl-posmgr

器件型号:TIDA-00796

您好!

我正在使用 TMDSDOCK28379D。 我计划使用 LTN 的旋转变压器(RE-21-A-05)。 我曾在寻找 TI 产品、这些产品可以与旋转变压器连接并提供正弦/余弦输出。 我找到了以下两种解决方案。

(1) BOOSTXL-POSMGR

(2) TIDA-00796。

我正就以下疑问寻求一些指导。

(1)以下哪一种解决方案更适合旋转变压器+ TMDSDOCK28379D?

(2)就我的研究而言 、TIDA-00796更适合。 我的结论是对的吗?

(3)如果我计划使用 TIDA-00796、它能否在7kHz 时提供7Vrms 的励磁电压(TIDA-00796规格为10-20kHz)? 因为旋转变压器预计励磁频率在5-7 kHz 之间。 请参阅随附的图。

(4) 能否将 TIDA-00796的正弦和余弦输出直接连接到 TMDSDOCK28379D? 即、它们是否在0-3.3V 范围内?

(5) TI 是否还有其他产品可以与旋转变压器配合使用?

如果有任何帮助,我将不胜感激。

此致、

Nakul Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakul:  

    感谢您对参考设计的关注。  由于存在与电机噪声抗扰度相关的性能问题、因此不再推荐将 PGA411-Q1用作旋转变压器数字转换的良好解决方案。 因此、我们强烈建议您考虑采用 TIDA-01527 TIDM-02009中概述的基于分立式放大器与 C2000数字信号控制器的替代解决方案。

    不过、回答您的问题:

    (1)以下哪一种解决方案更适合旋转变压器+ TMDSDOCK28379D?

    TIDA-01527

    (2)就我的研究而言 、TIDA-00796更适合。 我的结论是对的吗?

    *请参阅以上答案

    (3)如果我计划使用 TIDA-00796、它能否在7kHz 时提供7Vrms 的励磁电压(TIDA-00796规格为10-20kHz)? 因为旋转变压器预计励磁频率在5-7 kHz 之间。  

    *遗憾的是、PGA411-Q1不支持低于10kHz 的激励频率。  PGA 411-Q1无法提供7kHz 的激励频率

    (4) 能否将 TIDA-00796的正弦和余弦输出直接连接到 TMDSDOCK28379D? 即、它们是否在0-3.3V 范围内?

    *是的、这可以通过监控 OCOS 和 OSIN 信号来实现。

    (5) TI 是否还有其他产品可以与旋转变压器配合使用?

    *我们建议将 C2000 MCU 与分立式旋转变压器前端结合使用、如 TIDA-01527中所示。 对于激励放大器、我们强烈建议使用 ALM2402F-Q1或 ALM2403-Q1器件。

    请看一下  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa504/sboa504.pdf

    此致、Jiri Panacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    非常感谢您指导我完成这一过程。

    只是一个后续问题、您已经提到我们应该将  ALM2402F-Q1或 ALM2403-Q1器件用于励磁放大器。 TIDA-01527是否附带其中一个?

    我使用 Matlab 为 F28379D 生成代码。 是否可以在没有正弦基准的 PWM 端口上为激励生成 SPWM (不依赖 SW)? 例如、通常为了生成正弦 PWM、我使用基于采样的正弦波块作为 PWM 块的输入、如所附图片所示。 对于较高频率、我不确定是否可以为 PWM 模块的输入生成采样基正弦。 那么、是否有办法在 PWM 模块内部启用 SPWM、从而不需要输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,纳库尔,我很抱歉我花了很长时间才回答。 TIDA-01527不附带 ALM2402F 或 ALM2403-Q1。 不过、我创建了一个使用 IC 的内部版本。 请在附件中找到电路图。  

    对于正弦波生成(PWM 调制)、您可以使用 DMA。 这实际上是我们在 TIDM-02009中使用的方法。 您需要生成具有正弦波系数的查找表、然后 DMA 会自动在循环中运行更新。 这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Discrete-Resolver-Front_2D00_End-with-ALM2402F_2D00_Q1_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    我已将电路板发送给制造。 现有设计是否会不起作用? (可用于 TIDA-01527的设计文件)

    我从制造供应商那里得到了一些问题、希望您能帮我解决这些问题。

    (1) Gerber 文件提到有一些 VIP、但它没有说明哪些 VIP。 是否可以仅转换普通通孔中的所有 VIP?

    (2) DMC564040R (Q1Aand Q1B)不可在任何地方订购。 是否有可使用的替换器件?

    (3) Q1B 和 Q1A 用于控制模拟纵横制、这是一种实验性方法。 是否可以在没有纵横制的情况下使用 TIDA-01527、从而无需 Q1B 和 Q1A?

    -Nakul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakul、

    不用担心、设计将会起作用。  

    广告1 - 您是指 VIP“VIA IN PAD”吗? 我通常不做,但这次我做了… 我始终使用标准过孔选项(我相信28/12mil)制造它

    AD2)我相信 PUMH9能够完成这项工作、并且采用了相同的封装。  

    AD3)肯定是的、只需填充0欧姆电阻器即可将其旁路。 不过,我建议进行组装。 它是此参考设计(散射信号处理方法)的关键要素。

    Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jiri。  

    此 PUMH9是否起作用?

    https://www.digikey.com/en/products/detail/nexperia-usa-inc/PUMH9-ZL135/12136042

    -Nakul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    如果您能确认哪一个 PUMH9器件能够正常工作、我将不胜感激。

    -Nakul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nakul、我刚刚看到了你的消息。 是的、此 PUMH9将起作用。 我检查了电阻、引脚排列和封装。 它与 DMC56404相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jiri。 我刚刚检查了该 PUMH9的最低购买量是12500。  

     是否有机会访问 https://www.digikey.com/en/products/detail/nexperia-usa-inc/PUMH9-115/1157884 此 PUMH 可以正常工作?

    -Nakul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiri、

    感谢您迄今提供的支持。 我已经用替换的组件制造了电路板、并且能够获得5kHz 正弦波作为输出。 我使用的是开关频率为312.5kHz 的 F28379D 控制卡。 我已经使用 MATLAB 对控制器进行了编程。 尽管在输出端、我看到正弦波中出现了一些振荡。 请参阅随附的图片。 可以帮助我缓解这种情况吗?