This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:TIDA-01606

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/988317/tida-01606-tida-01606

器件型号:TIDA-01606

尊敬的所有人:

我们进行 了一些修改、但主植入仍然相同。 发布的软件有一些由其他人报告的问题、我们在启动时考虑了这些问题、但我们遇到了一些需要支持的问题。

1 -模拟信号计算并不完美、需要调整。

2 -另一个主要问题是 PWM 模块8关闭、其他 PWM 模块作为连接的调试器工作。 此外、我们检查测得的 PWM、并证明 PWM8 (GPIO14-GPIO15)为0。

3 -控制环路需要实现、我们将执行该操作、但首先我们需要在构建 Simulink 模型之前检查开环性能。

***我们需要首先克服第(2)点,因为这是我们希望从您那里得到解决的主要问题。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yahya、

    我们对软件进行了最终修改、该软件具有控制环路的完全实现、应解决您提到的所有问题。 本   月底可从 www.ti.com/.../TIDA-01606下载、您也可以通过我们的现场团队进一步了解软件等

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Harish、

    我们将等待此版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、  

    是否有关于 TIDA-01606的新软件版本的更新?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Yahya、

    该文件尚未发布,但应在本周结束时发布

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我们有了新版本。 我们测试了代码、我们在测试中遇到了一些需要您帮助的问题。

    1-我们使用 了 TINV_LAB == 1 开环测试我们在设置头文件中使用了默认设置:

    • 在直流总线#1驱动模块上施加大于50VDC 的电压时、FLT 启动、并且在空载条件下从电源汲取电流-请参阅 image1" 输出端无电阻负载。  

    https://drive.google.com/file/d/1AKcVFE0K5VWRlgQQnmPuG4pGU3HNyigF/view?usp=sharing

    https://drive.google.com/file/d/1hCrsX41p9GMxWf8ZM2V-M09FMxqkwCdW/view?usp=sharing

    • 热感图像显示了中性点中的 SI IGBT 上的热应力:

    https://drive.google.com/file/d/114NHDy9Yo_k58o_W00jMYdK6-yBYMpMs/view?usp=sharing

    2 -为了克服这一问题、我们将死区从0.1uS 增加到了范围(2US-5uS!)  要开始将电压增加到315VDC、并且频率低于40KHz、并且滤波器的谐振频率更高!!!! 。

    https://drive.google.com/file/d/1oCUryrx1Si0ahKBewICpaTlHOVLc0pmG/view?usp=sharing

    • 捕获了波形、开关上没有热应力

    https://drive.google.com/file/d/1sBJEjRrefxgpBB-w_Fgt7VuzefevUwHI/view?usp=sharing

    • 稍后、我们将 1KW 小型三相电机作为负载连接到逆变器、 并捕获了电流波形:

    https://drive.google.com/file/d/17OP33s3ZSv3QybNENBMJN4JF4ubKrzd_/view?usp=sharing

    • CCS 代码区:

    https://drive.google.com/file/d/1LtwEV7cdCT6lwkfS2gMlqsMLrk3xFrSu/view?usp=sharing

    我们需要您对此问题的评论并使用死区变化解决它、还需要注意死区变为微秒的倍数。

    等待您的评论。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yahya、

    我还无法从 TIDA-01606页面查看最新代码。 (https://www.ti.com/tool/TIDA-01606)

    请确认是否为最新代码。

    此外、我们无法访问您发布为 Google Drive 链接的图像。

    在50VDC 下、不应出现任何故障。 您能告诉我什么是故障:过流/DSAT 故障吗? 如果 DSAT、请检查代码的保护部分、在此部分可将其初始化为1。 如果初始化为1、则将其更改为0并继续。 我们已在开环中测试该板高达10KW、在闭环中测试高达5KW、并且没有任何热问题。 我们还在更新软件文献、需要几周时间才能在 TI 网站上找到。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    此代码可从2021年3月31日发布的 Digital_Power_SDK V3_02的上次更新中获取、如果有其他版本、请告知我。

    关于故障、DSAT"驱动模块 FLT 信号"、在新代码中的 Lab1中、所有保护功能均被禁用。

    今天、我将捕获所有 PWM 信号并将其发送给您。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yahya、

    这应该是最新版本。 此外、当禁用保护时、您无需考虑我提到的故障信号。 请确保使用基于电网侧分流器的 SDFM 来测量电流。 我们没有验证这个霍尔传感器。 实验练习1应使用电阻负载简单明了。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    • 我们在驱动器模块的组装过程中发现了"提供的 BOM 组件错误"问题、并解决了问题。 输出电压和电流波形非常完美、IGBT 和 SIC 的热像也很好。  
    • 开环测试 LAB1正常@~1.5KW 315V 5A。
    • 关于霍尔传感器、我们将在转到下一个阶段之前在测试中使用默认 SDFM。
    • 我们将在连接到电网之前测试电流控制环路。
    • 我们应该实施 LQR 控制器和卡尔曼滤波器、但在确保组件的稳定性之后、制造过程没有问题。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yahya、

    我需要有关运行 开环测试 LAB1的帮助。

    我在两个栅极驱动器板进入去饱和模式时遇到问题。 即、D11红色 LED 在两个栅极驱动器板中打开。

    我将从栅极驱动器板中的所有 PWM 引脚获取 PWM 脉冲。 提供 40V 直流输入。 我能够在 C 相(全周期)获得输出、但 A 相 (正削波)和 B 相(负削波)被削波。 请告诉我是否需要在代码中进行任何更改。

    谢谢你  

    Thejesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Thejesh、

    1. 您需要检查中性点和 SIC 的 IGBT、但要从电路板上卸下驱动模块、并且电路板上没有施加直流总线电压。
    2. 如果所有开关都正常、则插入驱动器模块并按如下方式从驱动器模块捕获 PWM:
      • 从测试点检查 PWM。
      • 如果正常。 使用示波器捕获 SIC 和 IGBT 上的 PWM、您应该从测试点获得与 PWM 相同的模式。
      • 如果图形之间不匹配,则驱动器模块中可能会出现问题。
    3. 此外、请检查驱动模块中的 DESAT 部分、您可能在组件中遇到问题、"检查二极管的安装极性"

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yahya、

    感谢您的意见。 我检查了 IGBT 和 MOSFET 栅极处的信号。 其中两个 IGBT 未接收 PWM 脉冲。 我改正了、现在它在开环中工作正常。

    谢谢你

    此致、
    Thejesh