Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010056, DRV8350
主题中讨论的其他器件: DRV8350
您好、TI 帮助者、
在 CCS 调试模式下、我们看到连接在 P4.0上的驱动器 IC DRV8353RH 的 FAULT 引脚处于低电平。 (在 P4OUT 寄存器中,我们显示)。
那么,如何检查驱动器 IC 中是否存在故障?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010056, DRV8350
您好、TI 帮助者、
在 CCS 调试模式下、我们看到连接在 P4.0上的驱动器 IC DRV8353RH 的 FAULT 引脚处于低电平。 (在 P4OUT 寄存器中,我们显示)。
那么,如何检查驱动器 IC 中是否存在故障?
您好、Sudhir、
谢谢-看起来 VCP 很低。 应为 VDRAIN +10V。 这可能意味着您遇到电荷泵故障。
(VDS_OCP 在运行期间从 VDRAIN 到 SHX 或从 SHX 到 SPx 测量、SEN_OCP 在运行期间从 SPx 到 SNx 测量、 GDF 在运行期间从 GHx 到 SHx 或从 GLx 到 SPx 测量)
您使用的是 TIDA-010056板级配置文件还是有不同的原理图? 如果这是另一个原理图、您能否发送它?
谢谢、
Matt
您好 Sudhir、
您需要将一根小线焊接到引脚上、或者更容易焊接到引脚的焊盘上。 您需要非常小的监测线才能实现它。 此外、还需要使用尖头非常细的烙铁。 SNA 和 SNB 是角引脚、因此更易于焊接。 由于 SNC 和 VREF 不是边角引脚、因此它们将更加困难。
由于我们只需将 SNA/SPA、SNB/SPB、SNC/SPC 的相邻引脚短接在一起、因此您可以在相邻引脚顶部放置一个焊锡球、以将它们短接在一起(即引脚11/12、13/14和21/22)。 这比在引脚上焊接导线更容易。 遗憾的是、您无法为 VREF 执行此操作。
替代方法是修改电路板布局。
谢谢、
Matt