This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010056:仿真、硬件与放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2537250 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010056, DRV8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/985668/tida-010056-simulation-hardware-system-design-tools-forum

器件型号:TIDA-010056
主题中讨论的其他器件: DRV8350

您好、TI 帮助者、

在 CCS 调试模式下、我们看到连接在 P4.0上的驱动器 IC DRV8353RH 的 FAULT 引脚处于低电平。 (在 P4OUT 寄存器中,我们显示)。
那么,如何检查驱动器 IC 中是否存在故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 帮助者、

    您能告诉我们如何使用 SPI 与驱动器 IC 进行通信吗?
    这将会大有帮助。
    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    DRV8353RH 是一种硬件变体、没有 SPI 接口。 DRV8353RS 具有 SPI 接口。 硬件器件的设置与 SPI 器件的默认设置相同。 您可以使用下表确定发生的故障。  

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答。
    我们已根据给定的表检查了 DRV8353RH 的一些引脚。 测试结果如下、
    VM = 26.8V
    VDRAIN = 26.8V
    VCP = 26.8V
    VGLS=15.6V
    Vds = 1.749V

    我们找不到您发送的表格中给出的最后三个引脚。 我们将附上 DRV8353RH 的引脚图。 请在附加文件中查找。

    提前感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

    谢谢-看起来 VCP 很低。 应为 VDRAIN +10V。 这可能意味着您遇到电荷泵故障。

    (VDS_OCP 在运行期间从 VDRAIN 到 SHX 或从 SHX 到 SPx 测量、SEN_OCP 在运行期间从 SPx 到 SNx 测量、 GDF 在运行期间从 GHx 到 SHx 或从 GLx 到 SPx 测量)

    您使用的是 TIDA-010056板级配置文件还是有不同的原理图? 如果这是另一个原理图、您能否发送它?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的快速回答。

    好的、它看起来像是电荷泵故障。 那么、我们如何解决它呢?

    我们使用 TIDA-010056作为参考文件开发了我们的硬件。 我附加了如下所示的硬件图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

    我能看到 DRV835x 及其周围电路和无源组件的原理图吗? 我想具体检查 VCP 电容器。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我们错误地检查了错误引脚上的电压。

    电容器一侧为27.2V、另一侧为38.7V、连接电容器(C30)的另一侧为 VCP。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    这听起来对于电荷泵来说是正确的。

    nFAULT 引脚是保持低电平、还是在器件上电时的任何时刻都处于高电平脉冲? 您将需要一个示波器进行检查、因为脉冲持续时间可能仅为几微秒。

    我能看到 DRV8350周围原理图的其余部分吗?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    当我们进行调试和运行时、会产生几秒钟的噪声、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是主板、红色 LED (R24)指示 nFAULT 引脚。

      o

    以上是其余的原理图。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    我看到电路中没有连接 SNx 引脚。 如果未使用感应放大器、则应将其连接到 SPx。 这可能会导致感应放大器过流故障。

    即使未使用感应放大器、也需要将 VREF 施加到 IC 上- 3.3V 或5.0V。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的持续支持、

    现在我们知道这是检测放大器过流故障、那么我们如何将这些引脚连接到 PCB 上已经放置的小型 IC 中。 与 VREF 相同、我们如何应用5V 电压?

    请帮助。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在红灯没有亮起我不知道为什么?

    这意味着什么? 故障已被移除?  

    需要补充的另一点是、现在我测量 GHx、SHx、GLx、SPx 引脚上的电压、这就是我得到的结果、如下所示   

    请帮助  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    您需要将一根小线焊接到引脚上、或者更容易焊接到引脚的焊盘上。 您需要非常小的监测线才能实现它。 此外、还需要使用尖头非常细的烙铁。 SNA 和 SNB 是角引脚、因此更易于焊接。 由于 SNC 和 VREF 不是边角引脚、因此它们将更加困难。

    由于我们只需将 SNA/SPA、SNB/SPB、SNC/SPC 的相邻引脚短接在一起、因此您可以在相邻引脚顶部放置一个焊锡球、以将它们短接在一起(即引脚11/12、13/14和21/22)。 这比在引脚上焊接导线更容易。 遗憾的是、您无法为 VREF 执行此操作。

    替代方法是修改电路板布局。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    我们可以将这些引脚短接在一起、并像您所说的那样为 VREF 提供3.3V 电压、但结果相同。

    这是 GLC 处的电压波形。 峰间电压为11.4V。

    这是 GLB 波形。

    GLA 波形  

    现在、我们不清楚下一步该怎么办?

    请帮助。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    这些波形表明驱动器不处于故障状态:栅极被驱动为低电平和高电平。 该器件没有任何输出将被驱动的故障状态。

    我将在我们的私人聊天中请求其他原理图图片。

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sudhir、

    由于我们正在离线跟踪、我们现在将关闭此线程。

    最棒的

    Cole