This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:将 EVM430-FR6047与 TIDA-01486结合使用时的极端噪声/振荡

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/985233/tida-01486-extreme-noise-oscillation-when-combining-evm430-fr6047-with-tida-01486

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

您好!  

对于钳位式流量计设计、我们将 EVM430-FR6047与自设计传感器和压电式盘配合使用。 我们已经使用这些传感器单独测试了 EVM430-FR6047、并使用标称直径为80毫米的钢管获得了良好的效果。 在此设置中、我们需要将 PGA 设置 为最大放大(30.8dB)、ADC 值达到 最大值~1000。 但是、对于某些具有较大管道直径或特殊管道材料(不锈钢材料)的应用、我们需要更高的驱动电压来提高 SNR、甚至测量任何响应。

我们按照此处所述连接了 EVM 和 TIDA: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835040/ccs-evm430-fr6047-tida-01486-mistakes  
因此、我们移除了 EVM 板上的 R16/R17和 C11/C12、并分离了 CHX_IN 和 CHX_OUT。 我附加了一张显示连接的图片。

 

我们移除了 EVM 侧传感器连接器上的电容器和电阻器。 在有线连接中再次添加了这些内容(疑难解答)。

 

我将尝试描述我的体验:

  • 我将传感器连接到 TIDA 板、并将 EVM 连接器从 TIDA 连接到 EVM 板。
  • TIDA 板的电源电压已连接并打开(+-12V)
  • 我通过 USB 将 EVM 板连接到计算机
  • 在 USS 软件中、我连接到 EVM 板
    • ADC 捕获显示无信号且出现错误消息:在上行和下行通道中未检测到信号
    • 同时测量压电式的驱动和接收信号:信号现在看起来很好! (见附图20210216_103422.jpg)
  • 我将 USS 软件中的 param #10设置为1,然后按“Request update”按钮 à update is successfully.
    • ADC 捕捉显示了一些不可解释的信号(请见附图20210216_103512.jpg)和错误消息:DToF -移位值大于 maxSampleShift
    • 使用示波器测得的信号发生了极大的变化:驱动信号仍然良好,接收到的信号极“嘈杂”,并且随时间变化(图片随附20210216_103529.jpg 和20210216_103832.jpg:绿色驱动,黄色接收)
    • 还随附了 ADC 采集的 csv 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maik、您好!

    能否查看您如何连接 EVM 侧的导线?

    从 ADC 捕获图像中、您似乎在接收信号中有偏移。 接收信号应以零为中心。  

    您在哪里探测电路板上接收到的信号? 您接收到的信号似乎约为100us、但您在这之前捕获了大量噪声。 噪声可能与您从任何地方接收到的信号耦合。 我建议开始用他自己的接地扭转每一个信号、并尽可能分离您可以使用接收线传输的信号、最后还有两个通道的线。  

    希望这对您有所帮助。

    此致

    Giovanni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giovanni、
    感谢您的回答。 找到所附的 EVM 板连接图片。

    信号的探测直接在 TIDA 板的传感器连接器处进行。
    我们已经分离了信号并单独测量了每个路径。  
    您看到的噪声仅在连接两个换能器时出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maik、您好!

    从图片中可以看到 、您已从 EVM 中删除了 R16、R17、C11和 C12。  TI 进行的测量仍将这4个组件焊接在电路板上。 请参阅随附的图片。

    请重新焊接它们并再次运行测量。

    谢谢

    Giovanni