主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047
您好!
对于钳位式流量计设计、我们将 EVM430-FR6047与自设计传感器和压电式盘配合使用。 我们已经使用这些传感器单独测试了 EVM430-FR6047、并使用标称直径为80毫米的钢管获得了良好的效果。 在此设置中、我们需要将 PGA 设置 为最大放大(30.8dB)、ADC 值达到 最大值~1000。 但是、对于某些具有较大管道直径或特殊管道材料(不锈钢材料)的应用、我们需要更高的驱动电压来提高 SNR、甚至测量任何响应。
我们按照此处所述连接了 EVM 和 TIDA: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/835040/ccs-evm430-fr6047-tida-01486-mistakes
因此、我们移除了 EVM 板上的 R16/R17和 C11/C12、并分离了 CHX_IN 和 CHX_OUT。 我附加了一张显示连接的图片。

我们移除了 EVM 侧传感器连接器上的电容器和电阻器。 在有线连接中再次添加了这些内容(疑难解答)。
我将尝试描述我的体验:
- 我将传感器连接到 TIDA 板、并将 EVM 连接器从 TIDA 连接到 EVM 板。
- TIDA 板的电源电压已连接并打开(+-12V)
- 我通过 USB 将 EVM 板连接到计算机
- 在 USS 软件中、我连接到 EVM 板
- ADC 捕获显示无信号且出现错误消息:在上行和下行通道中未检测到信号
- 同时测量压电式的驱动和接收信号:信号现在看起来很好! (见附图20210216_103422.jpg)
- 我将 USS 软件中的 param #10设置为1,然后按“Request update”按钮 à update is successfully.
- ADC 捕捉显示了一些不可解释的信号(请见附图20210216_103512.jpg)和错误消息:DToF -移位值大于 maxSampleShift
- 使用示波器测得的信号发生了极大的变化:驱动信号仍然良好,接收到的信号极“嘈杂”,并且随时间变化(图片随附20210216_103529.jpg 和20210216_103832.jpg:绿色驱动,黄色接收)
- 还随附了 ADC 采集的 csv 文件