This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:栅极驱动器卡中使用的 TL431/LM431的寄存器拓扑

Guru**** 2690165 points

Other Parts Discussed in Thread: LM431, TIDA-01160, TIDA-01606, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/986606/tida-01606-reg-topology-of-tl431-lm431-used-in-the-gate-driver-card

器件型号:TIDA-01606
主题中讨论的其他器件:LM431TIDA-01160TL431

我们参考 TI 设计为栅极驱动器选择了隔离式升压电源
(TIDA-10606栅极驱动器)、已附加 TI 参考原理图

在该设计中、LM431用于将稳压输出保持在-5V

请回答以下问题

1) 1)我们没有在拓扑中找到任何采用 LM431稳压器的参考设计(TIDA-10606除外)。
  电容器(C1)与其 LM431电路的串联电阻器(R1)并联。 打开或更改
  由于串联电阻器具有、电压不会完全限制流过稳压器的电流
  并联电容器。 快速上升的电压将允许电流大于中的最大值
  制造商定义。

2)共享 TIDA-10606栅极驱动器的应用手册或测试报告

3) 3)电路在 Tina 中仿真、在启动期间观察到振荡、并
  随后会继续出现小振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几个澄清问题。

    1. 您是说 TIDA-01160吗? (https://www.ti.com/tool/TIDA-01160)
      1. 没有 TIDA-10606、TIDA-01606是太阳能逆变器的参考设计。
    2. LM431在参考设计中的什么位置?

    请告诉我这些信息、以便我们可以进入同一页面 并继续执行该过程。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答

    您是说 TIDA-01160吗? (www.ti.com/.../TIDA-01160)
           A.没有 TIDA-10606、TIDA-01606是太阳能    逆变器的参考设计。
       响应:抱歉,出现拼写错误,是 TIDA-01606。

    LM431在参考设计中的什么位置?
       响应:请参阅所附图像,其中 LM431/TL431/可 调精密齐纳并联 稳压器标记为 U1并以红色突出显示。

    此图像取自 TIDA-01606的栅极驱动器原理图文件、可通过以下链接获取参考:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01606?keyMatch=TIDA-01606&tisearch=Search-EN-everything&usecase=GPN

    随附 TIDA-01606参考设计文件中的栅极驱动原理图 PDF、供您参考。

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_01606_5F00_Gate-DriverE4_5F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清!

    看起来该设计是 由另一个小组完成的。 让我让他们参加这个主题、这样他们就能更好地回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经对该栅极驱动器板和功率级进行了测试、并获得了转换器的结果。 我们没有专门针对此栅极驱动器卡的任何应用手册、Tina 模型或测试结果。 我们只有电源转换器的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harish

    感谢您的回答

    您能否分享电源转换器的测试结果和电源器件的开关脉冲