This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00554:NIR 扫描纳米 EVM 修改硬件+固件、适用于560mA 总灯电流

Guru**** 2830875 points

Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/984023/tida-00554-nir-scan-nano-evm-modification-hw-fw-for-560ma-total-lamp-current

器件型号:TIDA-00554
主题中讨论的其他器件:DLPA2005

尊敬的先生:


对于 我们应用开发中的 NIR Scan Nano EVM、 我们需要将灯强度提高到现有灯强度的2倍
1) EVM 使用 ILT 1088-1双数字灯、每个灯的额定电流为140mA、灯的总电流达到280mA

2) 2)对于增加的灯电流,我们计划使用 ILT 1088-2 -每盏灯的额定电流为280mA 的两个数字,总计为560mA。

3) 3)我们已通过修改 DLPC 150板中的 R 517、R 518、R 519以获得560mA 的恒定电流并相应地限制电流来适当地重新配置硬件。 (具有560 mA 虚拟负载的硬件工作正常)

4) 4)请告知我们是否需要更改 FW 设置以适应 FW 的电源管理部分中的上述增强强度,如果需要,请告知我们在 FW 中要更改哪些位置我们的560 mA 灯强度。

5) 5)目前、我们已在 common.h 头文件中将宏启用为四个灯、而不是原来的两个灯

6) 6)在上述设置下、560 mA 的总灯仅适用于单次扫描、且灯在扫描后自动关闭、从而防止多次扫描。

7)我们感觉还需要启用一些其他设置、以便对4灯模式(每个灯140 mA)进行重复扫描、从而获得560 mA 的总灯电流

8) 8)请告知 在 FW 中为 我们的560 mA 灯强度启用多少个不同的宏、以实现所需的多个扫描。

谢谢

V.Tholkapiyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V. Tholkapiyan

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您关注我们的 DLP 技术。

    DLPA2005 (驱动此系统的电源管理 IC)的输出电流最高可达2.4A、因此您应该可以确定电流输出。 您能否分享您用于修改系统的组件值?

    此致、

    Philippe Dollo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    已更改 DLPC 150板中以下组件的恒定电流和电流限制设置

    硬件更改:

    R517 - 12K±1%

    R518 - 14K±0.1%

    R519 - 15K±0.1%

    固件更改

    已在 common.h 头文件中启用 Four_LAMPS 宏

    请告知 FW 中需要的任何更改

    谢谢、此致

    V.Tholkapiyan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V.Tholkapiyan、

    我们的团队正在考虑您的问题。 我们目前的资源相当有限,但请在下周年底前作出答复。

    此致、

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V.Tholkapiyan、

    我们相信、您在上述实现新照明器配置的方法是正确的。 如果遇到关机问题、您可能需要尝试 使用电池来补充必要的电源。 仅 USB 电源可能会进入欠压关断状态、因此电池应该有助于缓解该问题。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、

    Philippe Dollo