Other Parts Discussed in Thread: DLPA2005
主题中讨论的其他器件:DLPA2005
尊敬的先生:
对于 我们应用开发中的 NIR Scan Nano EVM、 我们需要将灯强度提高到现有灯强度的2倍
1) EVM 使用 ILT 1088-1双数字灯、每个灯的额定电流为140mA、灯的总电流达到280mA
2) 2)对于增加的灯电流,我们计划使用 ILT 1088-2 -每盏灯的额定电流为280mA 的两个数字,总计为560mA。
3) 3)我们已通过修改 DLPC 150板中的 R 517、R 518、R 519以获得560mA 的恒定电流并相应地限制电流来适当地重新配置硬件。 (具有560 mA 虚拟负载的硬件工作正常)
4) 4)请告知我们是否需要更改 FW 设置以适应 FW 的电源管理部分中的上述增强强度,如果需要,请告知我们在 FW 中要更改哪些位置我们的560 mA 灯强度。
5) 5)目前、我们已在 common.h 头文件中将宏启用为四个灯、而不是原来的两个灯
6) 6)在上述设置下、560 mA 的总灯仅适用于单次扫描、且灯在扫描后自动关闭、从而防止多次扫描。
7)我们感觉还需要启用一些其他设置、以便对4灯模式(每个灯140 mA)进行重复扫描、从而获得560 mA 的总灯电流
8) 8)请告知 在 FW 中为 我们的560 mA 灯强度启用多少个不同的宏、以实现所需的多个扫描。
谢谢
V.Tholkapiyan