This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01494:TIDA-01494原理图

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01494, UCC256402, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/982278/tida-01494-tida-01494-schematic

器件型号:TIDA-01494
主题中讨论的其他器件: UCC256402UCC256403

您好!

我目前正在尝试组装 TIDA-01494参考设计并(使其正常工作)、我在组装封装方面遇到了困难。 似乎 PCB 的原理图(从中得出 BOM)并不是最新的。 我特别发现原理图/BOM 和 PCB/装配图之间的器件参考中存在一些不一致之处:

在 LLC 控制器区域中:

  • 问题14.
  • 问题4.
  • R14.
  • C21.
  • R2
  • R25
  • C22.
  • 问题13.
  • 问题14.
  • D12.

在 PFC 控制器区域:

  • D14.

在浪涌限制器区域:

  • R62
  • R63
  • R65
  • R66
  • D8.
  • C58.

(上述所有组件均存在于 PCB 上、但当前原理图和 BOM 中均不存在)

最好是获取原理图的最后一个版本、以了解初始设计中应用的修改内容、并在最终有机会让某些内容正常工作。

除了该列表之外、我还想知道为什么 R31 R22 R10串联电阻(1K5)从市电电压连接到 U2的 HV 引脚(LLC 控制器的引脚1)。 这似乎很危险、因为在 U2的 DS 中、规定该引脚应连接到 PGND (而不是电源!)。

非常感谢您的帮助!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pierre

    U2是 UCC256402、引脚1是用于高压启动的 HV 引脚、R31 R22 R10系列电阻器(1K5)从市电电压连接到 U2的 HV 引脚(LLC 控制器的引脚1)是正确的。

    您可以阅读 UCC256402的数据表、它是 UCC25640X 系列的整合数据表。 在 UCC25640X 系列中、还有另一个 PN 是 UCC256403、建议将 UCC256403的 HV 引脚连接到 GND、因为 UCC256403不需要 HV 启动。

    关于原理图和组装、我建议您按照原理图设计电路板、因为原理图没有问题。  

    云生