主题中讨论的其他器件: UCC256402、 UCC256403
您好!
我目前正在尝试组装 TIDA-01494参考设计并(使其正常工作)、我在组装封装方面遇到了困难。 似乎 PCB 的原理图(从中得出 BOM)并不是最新的。 我特别发现原理图/BOM 和 PCB/装配图之间的器件参考中存在一些不一致之处:
在 LLC 控制器区域中:
- 问题14.
- 问题4.
- R14.
- C21.
- R2
- R25
- C22.
- 问题13.
- 问题14.
- D12.
在 PFC 控制器区域:
- D14.
在浪涌限制器区域:
- R62
- R63
- R65
- R66
- D8.
- C58.
(上述所有组件均存在于 PCB 上、但当前原理图和 BOM 中均不存在)
最好是获取原理图的最后一个版本、以了解初始设计中应用的修改内容、并在最终有机会让某些内容正常工作。
除了该列表之外、我还想知道为什么 R31 R22 R10串联电阻(1K5)从市电电压连接到 U2的 HV 引脚(LLC 控制器的引脚1)。 这似乎很危险、因为在 U2的 DS 中、规定该引脚应连接到 PGND (而不是电源!)。
非常感谢您的帮助!
此致