This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:TIDA-00915参考设计及其是否具有关联的开发套件。

Guru**** 1999175 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC, TIDA-00915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1013632/tida-00915-tida-00915-reference-design-and-whether-it-has-an-associated-development-kit

器件型号:TIDA-00915

您好!

有关 TIDA-00915参考设计相关的软件套件的问题、我正在咨询: 适用于集成驱动器的三相、三相、1.25kW、200VAC 小型 GaN 逆变器参考设计。 我注意到 CCS 内的 Resource Explorer 中有一些开发套件与一些参考设计相关联。 我感兴趣的参考设计似乎没有附带与其关联的 MCU/DSP 的"开发套件":Piccolo F280049C。 我可以假设并非所有参考设计都具有关联的开发套件、或者我无法找到它。 这是正确的假设、还是我无法找到它。 如果没有关联的开发套件、我注意到有一个开发套件可用于参考设计 TIDM-HV-1PH-DCAC 单相逆变器电压源。 此开发套件是为 TIDA-00915参考设计开发软件的良好开端、还是在 Resource Explorer 中有其他建议。

我附上了 Resource Explorer 的图片以及我所提到的参考设计。 感谢你能抽出时间。

祝你一切顺利、

Anthony Bristow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony、我们已经联系了开发此参考设计的系统工程师、以查看 CCS 上是否提供任何固件/开发套件。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Anthony、很遗憾、TIDA-00915没有公开发布的开发套件。 但是、您可以对 tmdxiddk379d 代码进行一些修改、这些修改可通过下载 C2000电机 SDK 来获取。 这将要求您在两个电路板之间找到一些差异-三相 PWM 应该在同一个 GPIO00至 GPIO05上、但是 PWM 频率和死区时间需要改变。  

    此致、

    John